This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:调试器不再使用、但没有编译器发出的错误消息

Guru**** 3005450 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916569/ccs-msp430fr5994-debugger-is-no-more-useble-but-no-error-messages-coms-from-compiler

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在调试大型程序时遇到问题。 我需要对长函数库进行编程、并对旧代码进行一些更改。

编译 prozess 仅生成31条警告:"#515-D 无法将类型"long"的值分配给类型为"__SFR_FARPTR"   fram.c   /ContainerObserver02   行632   C/C++ problem 的实体"
我使用此代码:#define __SFR_FARPTR long

如何解决此问题? 它在每一行与 dma-modul 的20位寄存器的加载命令通信。 这是一个示例:DMA0SA =(_SFR_FARPTR) pStart;

但我认为调试器的问题还有其他原因。

如果我将程序发送到 CPU、我会看到仅用于终止的红色按钮。 “运行”、“停止”、“进入”、“转至”按钮为灰色,不可用。

存储器的使用是:31185字节 FRAM 和1335字节 RAM。 它使用大 FRAM 作为测量值的存储器。

#pragma NOINIT (名称)
结构{

(笑声)

}名称;

编译器为 TI v18.1.0.LTS。

我选择了以下选项:

芯片版本:mspx
代码内存:大
数据存储器:大
必须为 far:无

调试器不可用性有什么问题? 我可以尝试解决此问题的哪些选项? 为什么我没有收到错误消息?

此致
Hardy Zissel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里看到了两个单独的问题(可能相关? 此时很难说出)。

    我可以尝试解决以下问题:

    [引用用户="Hardy Zissel"]

    但我认为调试器的问题还有其他原因。

    如果我将程序发送到 CPU、我会看到仅用于终止的红色按钮。 “运行”、“停止”、“进入”、“转至”按钮为灰色,不可用。

    [/报价]

    如果我不得不猜测、我怀疑这是调试内容的问题。 如果您可以提供整个"Debug"视图的屏幕截图、我可以确认这一点。  

    [引用 user="Hardy Zissel"]编译 prozess 仅生成31条警告:"#515-D 无法将类型为"long"的值分配给类型为"__SFR_FARPTR"   的实体 fram.c   /ContainerObserver02   行632   C/C++问题"
    我使用此代码:#define __SFR_FARPTR long

    如何解决此问题? 它在每一行与 dma-modul 的20位寄存器的加载命令通信。 这是一个示例:DMA0SA =(_SFR_FARPTR) pStart;[/quot]

    我将邀请一位编译器专家回答这个问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于这个问题...

    [报价用户="Hardy Zissel"]警告:"#515-D 无法将类型为"long"的值分配给类型为"__SFR_FARPTR"的实体[/报价]

    考虑将代码更改为使用编译器内在函数、例如__data20_write_long。 有关更多背景信息、请参阅 此论坛主题。要查看所有编译器内在函数的列表、请在 MSP430编译器手册中搜索标题为"使用内在函数访问汇编语言语句"的子章节。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看选项"Build Settings->CCS Build->Linker->Basic Options->Hold Watchdog Timer"是否设置为"on"。

    1335字节的数据不是特别大、但这是您看到 C 初始化是否需要很长时间才能触发看门狗的症状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。 但"Hold Watchdog Timer"的点已开启。 你有其他想法吗? 我检查了堆栈大小。 CCS 显示最高的堆栈大小为26字节。 这也不可能是原因。

    太棒了
    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    针对 DMA-10位寄存器警告的问题、我收到了一个应答。 它解决了这个问题。

    另一个主要问题是开路。

    此致
    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Hardy Zissel"]另一个主要问题是未解决。

    您能否按照我之前的帖子中的要求提供 CCS IDE 的屏幕截图?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是调试会话开始后直接的屏幕截图。 我没有按下运行按钮。

    我已经感受到了效果。 如果我减小最长 c 文件的长度、我可以调试程序。 我不重要、如果我从一开始或从结束开始减少它 是否可以限制文件的长度或函数行的编号?

    此致
    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在"Debug"视图中、请选择名为"TI MSP430 USB1/MSP430"的节点。 选择该选项后、您应该会看到"SUSPEND (暂停)"按钮变为可用状态、允许您停止目标。 由于目标已在运行、"运行"和"步骤"按钮仍将灰显。 但您将能够按下"SUSPEND (暂停)"按钮来停止目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我不明白我必须做什么。

    我将发送"常规属性"页面的屏幕截图。 如果我选择了错误的器件连接、调试器是否可能永远无法运行?
    我遇到了调试器可用于99%代码的问题。 该方案有数千行。 如果我在以下代码段中设置注释字符/*//、我可以使用调试器。 但我必须实时调试整个程序。 为什么我没有收到错误消息?

    int intToStr (int x、char str[]、int l){
       int i = l - 1;
       int c = 0;
       while (x >= 0){
           STR[I--]=(x % 10)+'0';
           x = x * 0.1;
           C++;
       }
       c = l - c;
       while (i < c)
           STR[i++]="0";
       返回 l;
    }
    void ftoa (float n、char* res、int fterpoint){
       Int iPart;
       iPart =(int) n;

       浮点 fpart;
       fpart = n -(float) iPart;

       int i;
    /*   i = intToStr (iPart、res、0);

       如果(后点>0){
           RES[i++]='.';
           int m = 10;
           字符 n;
           N = 1;
           while (n < fterpoint){
               m = m * 10;
               N++;
           }
           fpart = fpart * m;
           intToStr ((int) fpart、res + I、fterpoint);
       }*/
    }

    这是"常规"页面的设置。 这是您的意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hardy Zissel"]抱歉,我不理解我必须做什么。

    在"Debug"视图中、您选择了顶部节点、如下所示:

    这不是正确的调试上下文、因此所有目标执行按钮都呈灰色显示。

    如果您选择下面的上下文、如下所示:

    请注意、您现在可以使用暂停按钮来停止运行的目标、以查看程序计数器的位置。

    [引用 user="Hardy Zissel">我将发送“常规属性”页面的屏幕截图。 如果我选择了错误的器件连接、调试器是否可能永远无法运行?

    在屏幕截图中、调试器连接到您的目标并显示目标执行情况。 如果代码未按预期运行、则可能是您的应用程序或目标出现了一些问题。 暂停目标并查看程序卡在何处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我删除代码中的注释符号、在项目属性中激活 WDT 的停止模式、启动调试会话、然后选择突出显示的行(您的帖子的)、则 SUSPEND 按钮可用。 如果我按下绿色或黄色单步按钮、程序计数器将在引导代码的第一个命令和地址0xFFFA 之间切换。 如何到达断点,例如0x8DB8或0x8DC4?

    如果我在短函数中为数字格式更改设置注释符号、它将正常工作。 我不明白为什么调试器的函数依赖于测试代码的结构? 我可以使用哪个选项关闭依赖关系?

    正在加润滑油
    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Hardy Zissel">如果删除代码中的注释符号、请在工程属性中激活 WDT 的停止模式、启动调试会话、然后选择突出显示的行(您的帖子)、则可以使用"暂停"按钮。 [/报价]

    关于 SUSPEND 按钮为"活动"的关键是正确的调试上下文。 其他所有内容都不会对此产生影响。

    [引用 user="Hardy Zissel">我不明白为什么调试器的函数依赖于测试代码的结构? 我可以使用哪个选项关闭依赖关系?

    此问题听起来与应用程序有关、而不是调试器问题。 器件专家可以帮助您进一步调试。 我将提请他们注意这个主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此症状使您的代码 FRAM 丢失了 X - ecute 访问权限。 您是否已更改此项目的 MPU 设置(曾经)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为是的。 写入 FRAM 是必要的。 在该计划的其他职位上、它可以工作。 其理念是在该项目结束时规划内存保护。 在开发时、它应该是可写的。

    我认为这是正确的方向。 我已隔离了问题点。 如果我将注释符号设置到3行中并通过指针访问 FRAM、则可以使用调试器。 这是 str[i]=...的行 在我的最后一封电子邮件的短源代码中

    但是、menny 处的程序写入会指向 FRAM、并且可以正常工作。 在该程序的开发过程开始时、我尝试写入受保护的 FRAM。 下面是目标单元格的值是恒定值。 但调试器可以与此配合使用。

    您是否知道我需要更改 MPU 设置吗?

    此致
    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可写是正交的--你需要确保所有代码(包括低 FRAM 中的库/启动代码)都有执行访问。

    我在这里没有材料、但我记得、"手动"设置 MPU 配置、然后再设置回"编译器管理"似乎没有将我的所有配置都设置回某个默认状态。 我最终手动将所有内容放回(我创建了一个虚拟项目以获取默认设置)。 也许这不是你的情况、但这就是我说"(永远)"的原因。

    我知道的唯一操作是获取.map 文件并适当地布置段(1KB 分辨率)。 您添加的代码似乎足以将某些代码转移到某个边界上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能在哪里写入找到.map 文件吗?

    我尝试了另一种方法。 这个小代码段在 RAM 中的一个数组中生成结果。 之后、我尝试通过 DMA 将其移动到 FRAM 中的目标地址。 现在、这对我来说是一些令人发指的神秘。 如果我仅从 DMA 配置的第一行中删除注释 singn (DMA0CTL = 0x00;)、调试器将无法工作。 在这种情况下、调试器无法知道该操作在 FRAM 中具有目标地址。 这是什么?

    将代码加载到 CPU CCS wirte "MSP430: 闪存/FRAM 的使用为21179字节。 RAM 的用量为1287字节。"。 代码是否可能太大?

    报
    哈迪

    int intToStr (long x、char * str、int l){
       int c = 0、d = 0;
       字符 resStr[10];
       unsigned int i = sizeof (resStr);
       while (x > 0){
           D =(x % 10);
           D +="0";
           if (*(resStr + I)!= d)*(resStr + I)= d;
           一----;
           x = x * 0.1;
           C++;
       }
       I = c;
       while (i < l){
           resStr[l - i++]="0";
       }
    //   DMA0CTL = 0x00;
    //   DMA0SA =(_SFR_FARPTR)(&resStr[0]+ sizeof (resStr)- c);
    //   DMA0DA =(_SFR_FARPTR)(&str[0]);
    //   DMA0SZ =(unsigned int) l;
    //   DMA0CTL = DMADD_5 | DMASRCINCR_3 | DMADSTINCR_3 | DMADSTBYTE | DMASRCBYTE | DMAEN | DMAREQ;//报告,包括

       返回 c;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .map 文件将出现在构建目录中、通常为"Debug"。

    在上下文之外添加或删除代码可能意味着许多事情。 21kB/1.3KB 并不是特别大、所以我认为还有其他事情要做。

    当您使用“暂停”按钮获得控制权时,请尝试执行硬重置(中间的“芯片”图标--带有下拉菜单的图标)。 这将使您进入 c_int00、但几乎所有内容都已清除(BOR 与 PUC)。 然后尝试单步执行、看看您到达了多远。

    您能向我们展示您的 MPU 配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 PC 上的时间为1小时、然后再次尝试使用重置按钮。

    MPU 配置? 您能不能具体说什么? 我没有在.c 文件中为此编程任何内容。 我在 lnk_msp430fr5994.cmd 文件中进行了一些更改。 我应该发布哪个部分? 我认为整个论坛的文件太大了。

    此致
    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我意外按下了"Resolved"按钮。 但主题没有解决。

    如果我从"DMA0CTL = 0x00;"行中删除注释符号、并将程序加载到调试器中、我会遇到以下情况:

    我可以选择"TI MSP430 USB1/MSP430 (运行中)"行。 之后、激活 yello "break"按钮。 如果我按下此按钮、其他控制按钮处于活动状态、则反汇编视图中的程序计数器位于0x00FFA 上。 我可以按下 Yello 或绿色的步进按钮。 都具有相同的功能。 我可以在0x00FFA 和0x8D0A 之间切换程序计数器(_c_int00_noargs_MPU ())。 如果我按下复位按钮(在黑色 IC 上)、我的情况与加载程序后的情况相同("中断"按钮激活、所有其他按钮为灰色)。 但是、同一条线(TI MSP430 USB1/MSP430 (正在运行)仍然有效。

    请写下您是否靠近 MPU。

    此致
    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个"芯片"图标有一个下拉列表。 其中一个选项是"硬重置"。 这将应用更强的复位(我认为 BOR 等效)、我很确定它将复位 MPU、因此、您可以(简单)执行以查看错误发生的时间。 您现在看到的是重复 PUC 复位、它不会复位 MPU。

    所有调试器都知道您的程序永远不会到达它在 main()设置的断点。 这种情况可能(不)发生的原因有很多、我们正在逐步解决这些可能性。

    我认为您在"Build Settings->CCS General->MPU [tab]"中更改了 MPU 配置;如果是这样、屏幕截图会很有用。