This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-AOA:BOOSTXL-AOA

Guru**** 3006630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916801/ccs-boostxl-aoa-boostxl-aoa

器件型号:BOOSTXL-AOA

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我尝试仅使用主设备和从设备来实现 RTLS、但它显示了我的错误。  

当我使用从主器件和无源器件时、它工作正常。

为此、我还在代码中相应地管理角色。

错误的屏幕快照已显示

此致、

Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指派了一名专家发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在使用

    ¨¨cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78¨¨

    此致、

    Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    请尝试重新刷写设备、验证 USB 电缆、并尝试使用最新版本的 Google Chrome 或 Firefox 作为 Web 浏览器。

    此致、