This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-570LC43:将库从 Arduino 导入 Code Composer Studio

Guru**** 3005510 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/915927/ccs-launchxl2-570lc43-importing-library-from-arduino-to-code-composer-studio

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我有一个库、我想在 Code Composer Studio 中使用。 该库专为 Arduino 而设计。 是否有方法将其转换为 Code Composer Studio? Energia 不是问题、因为 Energia 不支持该板。 我是否有导入 Arduino 库的方法、使其像 Arduino 中的工作方式一样工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不完全确定要导入的库是什么、但是、如果它是为相关器件构建的简单库(.A、.lib 等)、您只需将其传递给链接器包含设置即可。 您还需要将其原始编译设置(ELF、软/硬浮点、字节序、Thumb/ARM 编码等)与 CCS 中的项目设置相匹配。 您还需要将适当的包含文件和路径添加到项目中。

    如果您在 CCS 中创建新的 Energia sketch、您可能更好地了解工程属性中路径和库的配置

    您还可以从同一项目中将 Energia 库导入该项目。  

    我们(TI)不支持在 Energia 生态系统之外添加基于 Wiring 的文件、但希望上面的提示可以帮助您。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、该库采用.c 和.cpp 文件格式。 该库专为 Arduino IDE 构建、并非真正用于此电路板。 我只是在尝试将此处所做的工作转换为在 CCS 中使用。  

    此外、什么是构建设置和基于接线的文件? 我对这样的东西还是比较陌生的。

    我将尝试查看库能否首先在 Energia 上工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Chong Zhi Hen"]我将尝试查看库是否 可以先处理 Energia

    这是我第一次尝试、因此 CCSv10中的导入过程可以通过其自己的导入功能来完成。 它还将显示这些文件的构建设置。  

    遗憾的是、我们支持库本身的能力非常有限。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试从 Energia 导入、但由于 Energia 不支持我使用的电路板、CCS 不允许我导入文件。 我只想说没有检测到电路板、甚至不允许我浏览文件。 我还能做什么? 我真的需要让这个 Arduino 库在 CCS 中工作。

    图书馆: https://github.com/felis/USB_Host_Shield_2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Chong Zhi Hen"]

    您好!  

    我尝试从 Energia 导入 、但 由于 Energia 不支持我使用的电路板、CCS 不允许我导入文件。 我只想说没有检测到电路板、甚至不允许我浏览文件。 我还能做什么? 我真的需要让这个 Arduino 库在 CCS 中工作。

    图书馆: https://github.com/felis/USB_Host_Shield_2.0

    [/报价]

    您确实意识到 Arduino 基于 AVR 处理器、而不是任何 TI 器件、因此可能需要完全重新编写代码来支持您要面向的任何 TI 器件?

    您甚至不会告诉我们您想要使用哪款 TI 器件。

    为何不选择具有 USB 主机功能的 TI 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    注意到的点。  

    我正在使用的电路板在线程的开头进行了说明。  

    LAUNCHXL2-570LC43

    它是一个 Hercules LaunchPad。

    我的任务是将它们连接在一起。 不是我的想法

    我将尝试并查看我可以做什么。 感谢您的帮助!

    PS*我想你不知道需要重写什么?