This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:MSP430板的编译器已消失。

Guru**** 3005510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917287/ccs-msp430fr6989-the-compiler-for-my-msp430-board-has-disappeared

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

几周前、我能够使用 CCS 设置我的 MSP430板、并且能够在我的器件上成功运行闪烁。 安装 MSP430ware 后、我的编译器似乎已消失。 我无法再运行闪烁、并且收到此错误。

我已经尝试进入链接、但它已停机一周多。 我尝试安装代码生成工具更新、但这没有解决我的问题。

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的图片没有显示、所以这里又是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    错误是工程设置为使用编译器的20.2.0版本、CCS 无法找到兼容版本。

    CCSv10.0和更高版本随附此版本、因此我猜您是在 CCS 的旧版本上。  在这种情况下、我们需要安装编译器并将 CCS 指向它。   

    20.2.x 编译器不会显示为对旧编译器(如18.x 或16.x)的自动更新、因为它被视为新的编译器流、我们允许您独立更新编译器流。  

    要从 CCS 安装20.2、您可以转到"帮助"菜单并选择"安装代码生成工具..." 或"安装新软件"。 第一个选项可能不存在、具体取决于您运行的 CCS 版本。  如果选择 Install New software、则需要选择编译器更新站点、然后选择 MSP 20.2.x 编译器。  我会在筛选框中键入 MSP 以缩短结果列表。  请注意、如果您在 Windows 上、更新站点会看起来有点不方便。

    如果使用 CCS 进行安装不起作用、则可以从此处手动下载和安装编译器:

    https://www.ti.com/tool/download/MSP-CGT-19

    安装后、您需要告知 CCS 它的位置并让它发现它。  您可以在此处的首选项对话框中执行此操作:

    确保安装编译器的位置列在顶部、然后单击刷新按钮、然后它应该显示在底部的列表中。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法告诉您发生了什么、但可能的解决方法是将"Show Build Settings->CCS General"(显示编译设置)-> Compiler Version"(编译器版本)设置为下拉列表中可用的任何版本(可能是编号最高的版本)。 编译器版本很少重要、但在某种程度上 CCS 对它非常挑剔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    在哪里可以找到 show build 设置?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    我尝试遵循该过程、但在 TI 编译器更新中看不到任何内容。

    我在 Windows 计算机上、找不到任何称为首选项的东西。 我尝试单击“File (文件)”下的“Properties (属性)”,但单击“File (文件)”时没有打开任何内容

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者在 Project 菜单中、或者在 Project Explorer 中右键点击项目名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    要在 CCS 中访问首选项、请转至 Window 菜单并选择 Preferences。  您运行的是哪个版本的 CCS?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的计算机上找到了该文件夹、它已下载、但我在使用的首选项中选择了该文件夹后、该文件夹才有效。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bruce、我在我的计算机上找到了文件夹。