This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069:编译过程

Guru**** 3005450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917093/compiler-tms320f28069-compile-procedure

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:TI C/C++编译器

您好专家、

我的客户在他们的项目中使用 F28069。

他们只想使用.obj 文件生成.out 文件、然后删除.c 和.h 文件。

我想知道这是否可行?

客户将其作为安全考虑的问题是,这种方法是否会使最终的.out 文件更安全?

您能否与我们分享更多有关 CCS 的 C2000产品编译过程的材料?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不完全理解客户想要实现的目标。  但我可以指出一些值得考虑的想法。

    典型的 CCS 工程会创建在 C28x 系统上运行的可执行文件。  此类工程需要.c 和.h 文件等源代码。

    但是、CCS 工程的最终结果可能是目标文件库、而不是可执行文件。  要在 CCS 中创建库工程、请将 Output Type 设置为 Static Library。  有关更多详细信息、请参阅  有关创建新 CCS 工程的文档。  然后、生成的库可作为产品提供、用于创建在 C28x 系统上运行的可执行文件的更大工程中。

    [报价用户="Emma Wang "]客户正将其作为安全考虑[/报价]

    要了解仅提供目标文件所带来的安全性、您需要了解用于显示在目标文件中编码的信息的工具。  所有这些工具都从命令行执行、而不是从 CCS 中执行。

    • nm2000:名称实用程序
    • ofd2000:目标文件显示实用程序
    • dis2000:反汇编程序

     所有这些工具都记录在 C28x 汇编工具手册中。  我建议您在目标文件或可执行文件上尝试每个文件、看看会发生什么情况。

    要了解的另一个实用程序是 strip2000、它会从目标文件中删除调试信息和符号。  此步骤使理解文件内容变得更加困难。  该文档记录在同一手册中。

    谢谢、此致、

    乔治