This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:外部密钥接口、无法读取存储器接口中的数据

Guru**** 3005500 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917120/ccs-f28m36p63c2-external-pheripheral-interface-unable-to-read-data-in-memory-interface

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我一直致力于 F28M36P63C2、使用8位主机总线通过外部外设接口访问1KB DPRAM (CY7C028V)。  尝试从存储器读取数据、但未发生。 我是指 C2000微控制器的控制套件。

我请求提出一些建议,谢谢你  

此致、

Halesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Halesh、

    EPI 具有高度可配置性、因此如果存储器访问不起作用、则需要检查多种不同的参数。

    您能否提供更多信息:

    • 当您尝试访问存储器时、您会看到什么行为?  是否有任何引脚活动?
    • 您是从 controlSUITE EP-SRAM 示例还是自己的代码库开始?
    • 根据我可以说的、您的存储器使用16b 字?  是这样吗?
    • 您将哪些内核与 EPI 一同使用?
    • 您正在尝试使用哪些 CS 和存储器区域?
    • 您能否确认 EPI 信号的引脚映射和多路复用器配置?

    Tommy