This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01580:Code Composer Studio 错误问题

Guru**** 3005370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916738/ccs-tida-01580-code-composer-studio-error-question

器件型号:TIDA-01580

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好 Gmake 错误如图所示、但我不知道如何解决。 请帮帮我。

simpleLink CC2640R2 SDK:1.40.0.45

XDCtools:3.50.2.20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前面的输出或"Problems"视图中会显示更具体的错误。  Howeer 给出了此处所述的文件名、我相信我知道问题是什么。  如果您使用的是 CCSv10.0或 CCSv10.1、它们会附带最新的20.2编译器。  您使用的 CC2640R2 SDK 需要较旧的编译器。  如果查看该 SDK 的发行说明、我会看到前面提到的16.9编译器:

    使用较新的 CCS 应该可以、但我建议安装较旧的编译器。  您可以从 CCS 内部执行此操作、方法是转到 Help 菜单并选择"Install Code generaion Compiler Tools"。  展开"TI 编译器更新"、然后您可以选择最新的16.9 ARM 编译器:

    安装此程序后、工程应正常编译。  如果它不转至工程的属性、并确保它使用此编译器。  请注意、如果您运行的是 CCSv10.0而不是10.1、则需要转至 CCS 中的 Preferences 对话框(Window -> Preferences)、然后单击下面的 Refresh 按钮以将其用于发现编译器:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我做了同样的事情、但它没有解决问题。 还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、编译器已正确配置。

    编译未找到源文件

    C:/Users/ms782/workspace_v10/Support Files/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/ble5apps/throughput _central /src/stack/osal_ical_ble.c

    查看 TDA-01580固件的 zip 文件、我可以在其中看到"Support Files"文件夹。

    这些工程可能会假设这些文件位于相对于工程的位置。

    如果我导入示例并选中"Copy projects into workspace"复选框、   

    如果我这样做、那么我无法打开 osal_iCall_Ble.c 文件

    如果我从工作区中删除项目并再次导入它们、  这次清除复选框以复制它们。  然后、我能够打开该文件。

    此致、

    John