工具/软件:TI C/C++编译器
我是 TIRTOS 和 CCS 的新手
我将一条消息从任务1发送到任务2、然后它正常工作
1)我用来发送任务1中的消息
Queue_put (xApplTimer_Queue、&(st_appl_timer[EN_input_channel_0].elem);
2) 2)然后我在任务2中使用
如果(! Queue_empty (xappl_Queue))
{
int temp = 1;
ST_appl_pt = Queue_get (xappl_Queue);
// st_appl_pt = Queue_dequeue (xappl_Queue);
temp = st_appl_pt->appl_control;
}
但我希望从计时器3a ISR 发送消息、中断时间为50ms
但是、我的应用程序在恢复时会在任务2中崩溃
在 ROV 中、它显示硬件异常
请指导我们如何从 ISR 发送队列消息。
此致、
Anushka