This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:如何调试 CLA

Guru**** 3006300 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916671/ccs-tms320f28377d-how-to-debug-cla

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我正在尝试运行示例 C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_examples_CPU1\CLA_atan。

但其工作方式如下所示。

自由运行。

当 CPU1被暂停时、它在 CLA_atan_cpu01.c 的 L294处停止

当我连接到 CPU1_CLA1时、它在 atan.cla 中的 L90停止。

当步进 CPU1_CLA1时、PC 会前进、但变量的值(例如"num")不会更新。

当执行步骤到 Cla1Task1 ()的末尾时、PC 转至此函数转至 Cla1Task2 ()的位置(不随 MSTOP 停止)。

即使 CPU1_CLA1被恢复、PC 也会前进一条指令并立即停止。

我的环境如下。

CCS:10.0.0.00010

工具链:TI v20.2.1.LTS

请帮帮我。

此致、

M.Hamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamada-San、

    我看到您使用的是 controlSUITE 中的一个示例。 由于不再支持 controlSUITE、我是否可以建议使用 C2000Ware 中的相同示例 ? 请查看您在使用 C2000Ware 时是否仍然遇到相同的问题、并告知我是否存在。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 先生

    感谢你的建议。

    我通过 c2000Ware 获得了所需的结果。

    非常感谢您的配合!!

    此致、

    M.Hamada