This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:波长校准

Guru**** 3005760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/915417/ccs-wavelength-calibrate

工具/软件:Code Composer Studio

我想升级该模块、需要重新校准波长。 我遵循 factortab 中的波长校准选项。 在早期阶段、我需要准备什么? 我已经做过实验、但结果是参考数据的误差很大、失败了。

您能告诉我具体流程吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    您的查询是否与 DLP NIR 扫描 Nano EVM 相关? 还是与 Code Composer Studio 相关?

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    请稍等片刻、我们将收到相关信息、并尽快返回!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否再次确认您对 DLPNIR Nano EVM 的看法?

    https://www.ti.com/tool/DLPNIRNANOEVM

    另外、请帮助我理解您的问题:

    "我想升级模块、需要重新校准波长。 我遵循 factortab 中的波长校准选项"

    您使用的是什么软件工具或 GUI? 哪一个"factortab"?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我想进行波长校准。 我可以遵循此过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将进行调查并返回给您。

     ---- 更新了---

    感谢您的耐心等待。  我花了一些时间才能获得所需的信息。

    波长共存仅用于制造。 它不支持用户进行波长校准。  这需要定制 的设备来进行波长校准。 波长校准需要对探测器、狭缝等所有关键组件进行机械校准。 您 需要使用光纤和适配器连接到 EVM。 您还需要标准光源/参考来校准。

    这超出了此工程论坛的范围。

    感谢您的理解。

    此致、

    Vivek