This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:Code Composer Studio 中是否有检查代码复杂性的选项

Guru**** 3005800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916762/ccs-tms320f28379d-is-there-an-option-to-check-code-complexity-in-the-code-composer-studio

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

Code Composer Studio V10中是否有用于检查内置循环复杂度的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    Code Composer Studio 不包含任何用于测量 Cyclomatic 复杂性的内容。

    有一些商业代码分析工具可以实现这一目的、例如 LDRA、ParaSoft 等。

    或者、您也可以尝试查找 eclipse 插件。   

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我尝试安装一些 Eclipse 插件、但安装失败。 有任何限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    是的、安装 Eclipse 插件可能存在限制。

    1. 它们需要与 CCS 使用的 Eclipse 版本兼容。  CCSv10使用 Eclipse 4.14
    2. 它们可能需要安装其他 Eclipse 组件。  也就是说、它们可能需要 CCS 不附带的其他一些组件、您需要安装这些组件。

    我安装了一个称为"对称器"的工具、我在网上看到了它。  它安装良好、但我看不到所需的功能。

    您尝试安装了哪些?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、John、

    我尝试了相同的(Meteiculator)、并收到一条错误消息、指出"以下解决方案与此版本的 Eclipse 不兼容"

    我不熟悉 Eclipse 环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    我能够在 CCSv10 ok 中安装 met做到 了。   

    在 CCS 中、我转到 Help -> Install New Software。

    然后、我将 https://metriculator.ideadapt.net 指定 为更新站点。

    对于这个、我无法让它做很多事情。  要打开该工具、我转到"View"->"Other" 、然后键入 metericator"。

    John