This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000-CGT:C2000

Guru**** 3005710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916601/ccs-c2000-cgt-c2000

器件型号:C2000-CGT

工具/软件:Code Composer Studio

XP Hi Ki、

此问题与我将旧的 CCS 3.3工程迁移到 CCS 10.0有关。 在 窗口10下的 CCS 10.0中、 我已经迁移了旧版 XP DSP/BIOS 5.42.2以及 旧版 XP CGT 工具-有任何建议或建议是否可以这样做?  因此、我尝试在 CCS 10.0中进行第一次构建。 我遇到的第一个问题 是 、编译 后的".obj"现在变为 ".d"文件、因此 我的 make 将失败、因为 我的目标".lib"文件正在寻找具有".obj"文件而不是".d"文件的同一文件。 如何在 CCS 10内的某个位置更改它以继续编译?  

一如既往地感谢 BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Shao Ma1]\n 此问题与我的旧 CCS 3.3工程迁移到 CCS 10.0有关。 在 窗口10下的 CCS 10.0中、 我已经迁移了旧版 XP DSP/BIOS 5.42.2以及 旧版 XP CGT 工具-有任何建议或建议是否可以这样做? [/报价]

    这应该是可能的。 通常、对于这种大规模迁移、需要解决一些问题。 但是的、这应该是可能的。

    [引用 user="shao Ma1">]因此我尝试了 CCS 10.0中的第一次构建。 我遇到的第一个问题 是 编译 后的".obj"现在变为 ".d"文件、[/quot]

    情况不应如此。 编译器生成*。obj 和*。d 文件。 .d 文件是一个生成的文件、显示源文件的标头相关性。 但应像往常一样生成*。obj 文件。 如果不是、则可能存在一些编译错误、而不是阻止生成 obj 文件。 请检查构建控制台中的所有构建消息。

    Ki