This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:使用命令行进行 UNIFLASH 6.0.0 MAC 地址编程

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/915784/ccs-tm4c1294ncpdt-uniflash-6-0-0-mac-address-programming-using-command-line

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 UniFlash v6.0.0、在单元芯片上是 TM4C1294NCPDT。

我必须通过每个单元的命令行对 MAC 地址进行编程。 我找不到它的命令。 请告诉我。

非常感谢您的支持、并提前感谢您的参与。