This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:数据记录的函数 CAN#39;t work

Guru**** 3006300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916165/ccs-tms320f28027f-function-of-datalog-can-t-work

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

#pragma DATA_SECTION (datalogBuff1、"graph_data");
#pragma DATA_SECTION (datalogBuff2、"graph_data");
#pragma DATA_SECTION (datalogBuff3、"graph_data");

警告#10247-D:创建不带段的输出段"graph_data"
  规格

它的内存似乎不够。 数据记录无法显示图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此诊断...

    [引用 USER="user5046849">警告#10247-D:创建不带段的输出段"graph_data"
      规格[/报价]

    (笑声) 这意味着没有与这些输入段相对应的输出段规格...

    [引用 user="user5046849"]#pragma DATA_SECTION (datalogBuff1、"graph_data");
    #pragma DATA_SECTION (datalogBuff2、"graph_data");
    #pragma DATA_SECTION (datalogBuff3、"graph_data");

    因此、链接器将所有这些输入段一起收集到一个也称为 graph_data 的输出段中、然后使用默认算法将该输出段分配给系统存储器。  对于系统来说、此默认算法通常是错误的。   

    要了解此说明的含义以及如何更改链接器命令文件以将输出段 graph_data 分配到正确的存储器范围、请参阅文章 链接器命令文件入门。

    谢谢、此致、

    乔治