This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:CCSv6编译器错误:未安装提供的编译工具版本:'18.12.1.LTS'?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916388/ccs-tms320f28377d-ccsv6-compiler-error-the-build-tools-version-provided-is-not-installed-18-12-1-lts

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

我使用的是 CCSv6和 TMS320F28377D 控制器以及 C2000软件。

加载上述 c2000ware LED 项目时出错。

然后 、已下载 HELP /安装_新_软件/代码生成工具/ARM 编译器 c2000v18.12.6LTS。

将文件添加到(Windows/Preferences/Code Composer Studio/编译器)中时、添加了路径(C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-cgt-C2000_18.12.6.LTS)

但不添加问题所在的路径、它基本上是 CCSv6、它将正常工作或不工作。

 我在 CCSv8中完成的同样操作正常、但我只想在 ccsv6中运行项目。

请给我一些建议、谢谢您、

此致、

Ramachandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ramachandra Parlapalli"]

    将文件添加到(Windows/Preferences/Code Composer Studio/编译器)中时、添加了路径(C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-cgt-C2000_18.12.6.LTS)

    但不添加问题所在的路径、它基本上是 CCSv6、它将正常工作或不工作。

    [/报价]

    我在 CCS 6.1中安装了编译器工具18.12.6.LTS。 它安装正常、出现在 Discovered Tools 列表中、我也可以选择该版本来构建项目。


    是否在 CCS 中发现了它? 您使用的是 CCSv6的哪个确切版本?