This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:无法连接到 CCS 应用中心服务器

Guru**** 3006320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916069/ccs-ccstudio-c2000-cannot-connect-to-ccs-apps-center-server

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

我意识到这个问题之前已经被问及、但我还没有找到足够的答案或解决方法。

我正在使用 CCS 版本10.1.0.00010的全新安装 、我尝试了单个文件和按需安装。

我在 Windows 10上运行。

我在工作和家里都尝试过这种方法、那里没有不寻常的壁炉。

它无法连接。  是否有阻止连接的特定设置?

CCS 将连接到资源中心、一切正常。

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们似乎在服务器上缺少支持 CCS 10.1 App Center 所需的文件。 我们希望解决这个问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    此问题现在应得到解决。 如果仍有问题、请尝试 清理工作区 文件夹。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-解决了它。

    谢谢!