This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:USART 如何实现串行端口以实现串行调试工具的功能

Guru**** 3006300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913828/ccs-cc2640r2f-how-usart-implements-serial-port-to-realize-the-function-of-serial-debugging-tool

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

USART 如何实现串行端口以实现串行调试工具的功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能在您的问题中稍微详细说明一下吗? UART 在任何时候都不用作调试器、相关器件具有 cJTAG 接口。  

    但是、ROM 中有一个串行引导加载程序、可用于对器件进行编程(无调试)。 在这种情况下、UART 器件没有什么特别之处、详细信息请参阅《技术参考手册》中所述的协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想通过 USB (XDS)电缆和 USB 串行端口将其发送到程序、程序将根据我发送的数据进行处理。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您想在《技术参考手册》中的"串行引导加载程序"上阅读、这允许您通过 UART/SPI 对器件进行编程。 如果不是这样、则需要实现您所使用的功能、可能类似于某种类型的引导加载程序。