This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:导入 Energia 工程会导致 Java 堆栈溢出错误

Guru**** 3006320 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914058/ccs-msp430f5529-importing-an-energia-project-causes-a-java-stack-overflow-error

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、每次导入特定的 Energia 项目时、都会出现堆栈溢出错误。

我试过其他人,他们进口很好,但这是出于某种原因不好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Connor Fitzsimmis"]您好,每次导入特定 的 Energia 项目时,它都会导致堆栈溢出错误。

    我们需要重现此问题、以便能够调查根本原因。 您是否能够与我们分享 Energia sketch?  

    另外、请告诉我们您使用的 CCS 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、它可能会出错、因为我没有提供库、但可能不需要、因为我甚至无法加载 projecte2e.ti.com/.../LowPower_5F00_MSP430F5529LP.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 Energia sketch。 我可以将其顺利导入到 CCS 10.0中、而不会出现任何栈溢出错误。

    请参阅下面的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我的回答很晚了,我似乎根本没有这些选择。 我将安装更早版本的 Energia、看看这是否会让我导入它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是由最顶部的3个注释内容引起的、它们必须使 code composer 将其拉入、这会导致更多内容被拉入、从而使其耗尽存储器或其他内容。 删除后、现在一切都正常。

    感谢你的帮助。