This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-Sitara:搜索功能仍然不起作用

Guru**** 3005960 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/916029/ccs-ccstudio-sitara-search-functions-still-not-working

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

尽管 Gerald Belanger 的职位被锁定,但这一职位仍然被打破。

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/651770?CCS-CCSTUDIO-SITARA-Search-functions-not-working

我在 CCS 7.2上。  我的快捷方式永久地将"-clear"作为起始参数、因为我被告知在出现问题时执行该操作。  嗯、有这么多、我一直这么做。

我在工作区中创建了一个新项目、复制了一些文件。

*Some * of things,我可以按 F3键,或者选择“在项目中查找”,然后找到它们。  其他则不是。  尽管它们是明确定义的。

整个工程编译时没有错误、只有来自 SYSBIOS 的两个警告生成填充。  在我的项目中  、这些是定义的。

例如、我将一个 EDMA.c 文件引入到了项目中。  下面是一个片段:

IF (chNum < SOC_EDMA3_NUM_DMACH)
{
/*在影子区域中启用 DMA 通道
*特定寄存器
*
EDMA3 EnableChInShadowImage (baseAdd、chType、chNum);

EDMA3MapChToEvtQ (baseAdd、chType、chNum、evtQNum);
IF (EDMA3_CHANNEL TYPE_DMA = chType)
{
/*中断通道编号< 32 */
if (tccNum < SOC_EDMA3_NUM_DMACH)
{
/*启用事件中断 *
EDMA3 EnableEvtIntr (baseAdd、chNum);
RetVal = true;
} 

将光标置于"EDMA3_CHANNEL_TYPE_DMA"上、然后按 F3。  它会打开 edma.h 文件并标识 Marco。。。  一切都好。

将光标置于"SOC_EDMA3_NUM_DMACH"上、然后按 F3。  它什么也不做。 但该宏是在同一头文件中定义的!

将鼠标悬停在其上方、将出现一个弹出窗口:

(无论“出现写入”是什么意思...?)

此外、当光标位于"SOC_EDMA3_NUM_DMAC"上时、其他光标甚至不会突出显示 、并且位于同一源代码文件中。

我们友好的小 Ctrl-F 搜索框将会找到它,但这仅限于打开焦点文件。 另外,Ctrl-H 将在“文件搜索”下找到它,但不在“C/C++搜索”?!  但是、该搜索框是模式框、因此这真的很烦人(输出不是、而是输入-所以在打开时不要复制/粘贴)。

不得不使用 Ctrl-H 或甚至 Notepad++( 但我一直这么做、就像 Gerald Belanger 提到的那样)、并且必须筛选所有命中项、以找出定义、而不是所有其他用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否愿意分享一个我们可以用来重现这些问题的剖面测试项目? 在较新的 CCS 版本中修复了部分或全部这些问题是很可能的。 或者可能有一些 Eclipse 限制因素会导致该问题。 如果没有测试用例、则很难找到根本原因、尤其是仅在某些情况下才出现问题。