This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:是否缺少目标或其他阻塞?

Guru**** 3006300 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/915909/ccs-ek-tm4c1294xl-missing-target-or-other-blockage

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

我编写了一小段代码。 没什么特别的,12个陈述左右。

一位同事帮助我为处理器安装了 include 包。 在 Linux 上有点麻烦!

但是、编译器似乎在我的12条语句开始试用之前停止了编译。

显然与缺少的"目标"有关。

我可以理解编译器需要有关应该运行代码的实际芯片的信息。 对于所有型号、封装和引脚位置并不相同。

但如何实现呢?

我每次启动或...时都要这么做吗?

如前所述、我在 Ubuntu 下运行、我使用 CCS 版本10.0.00010。

请记住、我可能比 Linux 更精通 Zulu 语言(知道5个字)!     但是,公司的理论决定了...

/Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    遗憾的是、我们无法通过提供的信息准确评估您遇到的项目构建问题。  

    您能否通过单击"Copy Build Log"按钮来清理项目、重建控制台构建输出并将其保存到文件中?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ja HV"]但如何做到?

    从 CCS 开始、首先创建一个新项目:File -> New CCS Project。

    您将收到一个对话框。 实际上、对话框中的第一个条目是 Target。 这是一个下拉菜单。 将其下拉。 由于您的线程的标题为 EK-TM4C1294XL、因此请选择 Tiva C 系列。 该条目旁边是另一个下拉菜单、将填充 Tiva C 系列器件的所有变体。 选择与您正在使用的内容相匹配的选项。

    现在您有了一个目标。