This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129LNCZAD:更改目录名称更改了二进制文件

Guru**** 3006350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911571/ccs-tm4c129lnczad-changing-the-directory-name-changed-the-binary-file

器件型号:TM4C129LNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 7.2.0.00013
编译器5.2.9
(我知道、这些项目很旧、但也是我要处理的一个旧项目。)

我有一个我们已经有一段时间的项目需要一些持续的工作。

在更改任何源文件之前、我更改了一些源文件所在目录的名称、并更新了包含路径以对应于新目录名称。

然后、我进行了测试构建、测试成功了、但二进制文件与之前的二进制文件不匹配。 为什么、如果没有更改任何源文件、二进制文件会更改?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="jkresse">然后我进行了测试构建、测试构建正常、但二进制文件与之前的二进制文件不匹配。 为什么、如果没有更改任何源文件、二进制文件是否会更改?

    您是查看可执行文件*。out 文件还是实际生成的原始二进制文件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    我正在查看由 tiobj2bin 从生成的.out 文件生成的实际生成的原始二进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我希望与*。out 文件存在差异。 二进制文件、而不是太多。

    其中、两个二进制文件使用相同版本的工具(CCS、编译器等)构建在同一台 PC 上、唯一的更改是更新某些路径信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、我不会期望二进制文件会有所不同、并计划使用它来检查我在进行任何实际源代码更改之前没有损坏任何内容。

    是的、所有操作都在同一台 PC、相同的工具等上完成 唯一的更改是将子目录从"xxx"重命名为"xxx_local"、并更新项目以使用该新名称。 如果我将其改回、则二进制文件再次与原始文件匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="jkresse">唯一的更改是将子目录从"xxx"重命名为"xxx_local"、并更新项目以使用该新名称。不确定是否更改了将目标文件传递给链接器的顺序。  使用 CGT 5.0.0将工程从 CCS3.x 迁移到 CCS5.4或更高版本、并确保位相同文件 包含生成位相同文件的一些步骤、其中之一是:

    [报价]相同的链接顺序(我必须指定链接顺序)

    您是否有旧工程的映射或输出文件与新工程的文件进行比较?

    映射文件的文本比较可以显示符号是否已重新排序、这可能是不同的链接顺序。

    CCS/CCStudio:不匹配的 bin 文件 对于使用 objdiff 比较文件而忽略元数据有一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以匹配由之前构建生成的原始二进制文件、但很难匹配。  如需更好地了解所涉及的内容、请参阅 此论坛主题。

    在本例中、我不知道是什么导致了差异。  为了探索这一点、我建议您使用 CG_xml 包中的 objdiff 实用程序 来比较可执行.out 文件(而不是原始二进制文件)。  如果您无法理解 objdiff 的输出、请将其发布在此处。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chester! 我将尝试使用这些提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、谢谢您提供的信息! 我将对此进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我不得不处理一些其他问题、但现在已经设置好了、并且正在尝试使用 objdiff (这是一个令人印象深刻的工具集!)。

    我刚刚尝试执行 objdiff 测试(在 Win10下、使用 objdiff.exe)、并收到以下错误消息:

    $ objdiff.exe orig.xml test.xml

    正在处理 orig.xml ...

    正在处理 test.xml ...

    正在比较文件...

     

    无法在脚本/objdiff.pl 行1663中将未定义的值用作标量引用。


    我将看一下脚本、看看我是否可以自行解决它、但我想看看它是否是已知问题等

    提前感谢!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有发现 objdiff 有这个问题。  我不知道是什么原因导致了它。

    请显示用于创建 XML 文件的 armofd 命令。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您提到的链接中没有包含 armofd、仅为 ofd6x。

    这是我使用的命令之一:

    $ ofd6x.exe -x -o=test.xml nsc_build_DIR.out

    xml 文件似乎可以与 secti 一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试改用 armofd、而不是 ofd6x。  从您拥有的最新版本的 TI ARM 编译器中获取它。  它与所有编译器可执行文件一起位于编译器安装的\bin 目录中。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到并使用了编译器的\bin 目录(版本5.2.9)中的 armofd 来再次生成.xml 文件。 我在使用 objdiff 时收到与之前相同的错误消息。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我需要重现问题。  如果您将这两个.out 文件放入 zip 文件、并将其附加到下一篇文章中、我将不胜感激。  或者、如果您对此感到不满意、请改用这两个 XML 文件。   

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为情况可能是这样,并不奇怪。

    让我看看我能做什么。 如果我排除 rawdata、我可能能够发送 XML 文件。 让我看看我是否可以生成这些错误、并找出它们是否具有相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、一旦我从 XML 文件中排除了 RAW_DATA、objdiff 就会起作用。

    armofd 声称 norawdata 是默认值、但我可以在 XML 文件中看到 raW_data、并且一旦我明确使用-obj_display=norawdata、这些段就会消失。

    我将在明天尝试更多示例、并让您知道具体情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴您找到了权变措施。

    此线程开头的问题是更改目录名称导致.out 文件更改的原因。  这个问题上的情况如何?

    关于 objdiff 的问题... 根据我到目前为止看到的情况、我怀疑以下两个问题中的一个:OFD 实用程序如何将原始数据放入 XML 中、或者 objdiff 如何从 XML 获取原始数据。  如果我能调查发生的情况、我会很感激。  我知道您不想在公共论坛中发布.out 文件。  请考虑通过私人邮件将其发送给我。  将鼠标悬停在我的姓名或头像上。 将弹出一个框。 单击 发送私人邮件。 在出现的消息撰写界面中、使用回形针图标附加包含两个.out 文件的 zip 文件。

    谢谢、此致、

    乔治