This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:多个 Code Composer Studio

Guru**** 3005960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/915521/ccs-several-code-composer-studio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 技术支持团队、

我想知道基础知识。

由于需要维护使用较旧版本的 CCS 开发的产品、因此我的计算机上安装了较旧版本的 CCS。

- CCS 版本:4.2.1.00004。  Win7 64位。

我考虑使用新的 MSP430芯片。 我认为在使用该芯片时需要 CCS 的更新版本。

我可以安装和使用多个版本的 CCS 吗?  我可以使用新版本、使其不会影响旧版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaka、

    在您的计算机上安装多个版本的 Code Composer Studio 是可以的。  我在这台计算机上有13个不同的版本。  通常、它们彼此独立运行。  CCSv4.2.1已经使用了10年了、因此 对于新的430芯片、您可能希望安装较新版本的 CCS。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢你的帮助。 我知道我的 CCS 版本非常旧。

    该软件就像孙子。 我以某种方式连接到它。

    我认为我们应该更改产品的版本。

    但是、这不容易更改、因为质量产品可能包含新的缺陷。

    我希望新版本稳定!!

    此致

    Yutaka