This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2675:CCS v9 -使用 CapTIvate 库函数的分析时钟存在问题

Guru**** 3006510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/915295/ccs-msp430fr2675-ccs-v9---problem-with-profile-clock-using-captivate-library-functions

器件型号:MSP430FR2675
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在使用 MSP-FET 在 CCS 9.2.0中进行调试期间、我尝试使用分析时钟来测量两个断点之间的时间。 在使用 CapTIvate 库函数的情况下、计算 CPU 周期似乎会出现问题。

在以下示例中、MAIN_LOOP_TIMER 对 Timer0_A3 ISR 中递增的毫秒进行计数、该 ISR 在1ms 周期内调用。 无限主循环具有10ms 的定义周期。  在 Breakpoint2处、系统配置时钟正确显示159922个 CPU 周期 (=10ms @16MHz):

while (1){

timer_start (&main_loop_timer);<-- SWBreakpoint1:CPU 周期= 0

而(timer_get (&main_loop_timer)< 10);//等待主循环周期

timer_stop (&main_loop_timer)的剩余时间;<-- SWBreakt2:CPU 周期= 159922
} 

现在、如果我在循环中添加对 CapTIvate 库函数 CAPT_updateSensorWithEMCAUTO()的调用、则配置文件时钟在 Breakpoint2处显示'123064'、而不是预期的159922 CPU 周期:

while (1){

timer_start (&main_loop_timer);<-- SWBreakpoint1:CPU 周期数= 0
//更新和处理触摸传感器数据*/
CAPT_updateSensorWithEMCAuto (&CS_0、g_uiApp.ui8AppLPM);

while (timer_get

(&main_prue_loop (&main_ring_rycle)<SW1264)<- main timer_roop 计时器周期数= 1264/ main timer_roop;while main timer r&roop <- timer_r&rycle <- timer_r&roop <- timer r&r&rontr&r&

函数 CAPT_updateSensorWithEMCAuto()本身的测量返回 6220个 CPU 周期。

您是否知道为什么库函数会操纵测量结果?

谢谢
Ralph

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    如果您手动单步执行、周期计数值是否更符合预期?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    感谢您 的回答。 手动步进更接近预期的 CPU 周期(=147600)、但仍有大量的周期丢失。

    这是什么原因、除了手动步进之外还有其他权变措施吗?

    谢谢

    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph Braeumer 说:
    原因是什么,除了手动步进之外还有其他解决方法吗?[/quot]

    很难说没有更多细节。

    如果问题不大、您可以尝试安装最新的 CCS 10.1.0、看看是否出现了同样的问题? 您可以安装在单独的目录中并保持9.2.0不变。

    谢谢

    Ki