This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何使用 C++检查已定义变量的地址?

Guru**** 3014320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914659/ccs-how-to-check-the-address-of-the-defined-variables-using-c

工具/软件:Code Composer Studio

客户不能 将 F283x 仿真器与 CCS10配合使用、并想知道 如何使用 C++检查已定义变量的地址。 请帮帮我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您是指全局变量的地址、而不是函数的地址。   

    变量的地址在 C 和 C++中的处理方式相同。  查看变量地址的一种简单方法是在链接器映射文件中搜索变量。  映射文件末尾附近有一些表、用于显示所有符号的名称和地址。  一个表按地址排序。  另一个表按名称排序。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    客户表示 映射文件中的地址只能应用第一个地址、很难找到后续变量的地址。 过去、他们可以使用 F283x 仿真器对其进行检查、但 CCS 不再支持该仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这意味着什么...

    [引用 user="Aki li"]后续变量的地址

    请详细说明其中一个后续变量、以及如何使用仿真器来检查它。

    谢谢、此致、

    乔治