This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H06:GEL_Reset ()函数

Guru**** 3005930 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/915388/ccs-66ak2h06-gel_reset-function

器件型号:66AK2H06

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

将66AK2H06与 CCS 结合使用时、GEL_Reset()的确切性能是什么?

CCS 帮助说:
“Reset()函数重置目标系统并重新加载监视器。 请注意、这是一个软件复位。 GEL_Reset()函数通过仿真执行器件复位。 外围设备,根据设计,可能会也可能不会受到此功能的影响。”

此热复位(与 AD2 nRESET 引脚相同)吗?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一郎

    我不确定函数 Reset()是什么意思。  

    如手册所述、GEL_Reset ()相当软("热")、通常在器件内部连接-从 CCS 菜单中、它在大多数情况下都对应于"CPU Reset"。 器件的 TRM 应指示仿真复位达到的深度(因器件而异)。  

    或者、您也可以使用 GEL_AdvancedReset ()函数并指定其他可用的复位函数之一- C66AK2H 通常具有"CPU Reset"、"System Reset"和"Reset Emulator"。 "系统复位"通常连接到 JTAG 连接器上的 nRESET 信号、但这需要 PCB 设计人员将其正确地连接到器件。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔