This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:由于执行限制权限、CCS V9在新创建的工作区上崩溃

Guru**** 3015370 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913470/ccs-ccs-v9-crashes-on-newly-created-workspace-due-to-execution-restriction-rights

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们目前使用的是 CCS V8、我们决定切换到 CCS V9 (9.3.0)、因为我们打算使用 C2000 Delfino 系列中新增的处理器。

安装完成后、我创建了一个新的工作区。 但是、当我重新启动软件时、它会崩溃(请参阅日志)。

软件似乎正在尝试从用户文件夹内的文件夹运行可执行文件。

问题是、我们的 IT 使用 AppLocker 并将执行限制为一组目录(例如 C:\ProgramData)、而用户文件夹显然不是允许的目录。

奇怪的是、如果我使用我以前为 v8和 v9使用的工作区、它不会崩溃。

这对我们来说确实是个问题。

提前感谢、

克莱蒙特

e2e.ti.com/.../5633.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题是、从 v9开始、我们将 jxbrowser 缓存放在 eclipse 配置文件夹中、而不是工作区文件夹中。 我假设您的工作区文件夹位于具有写入/运行权限的父文件夹中。 通常,eclipse 配置文件夹通常位于 eclipse 安装目录中。 但是、如果 CCS 安装在不具有写入/运行访问权限的位置、则会将此 eclipse 配置文件夹放置在用户主目录中(通常具有写入/运行访问权限)。 但在您的情况下、您的用户目录中没有完全权限。 因此、问题就出在这里。

    您将需要在可写位置安装 CCS 或允许用户主文件夹内的.eclipse 文件夹具有写入/运行访问权限。 否则、您无法在 CCSv9+中使用任何基于浏览器的视图。 如果您希望使用后者、那么我可以提供一种权变措施来禁用导致 CCS 启动时崩溃的 Getting Started 视图。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、基本而言:

    • 其中 CSS 安装为:我具有执行权限、但没有写入权限
    • 其中工作区是:我具有写入权限、但没有执行权限

    我可以在可写位置安装 CCS、这是我公司的 IT 规则完全禁止的。

    右 主文件夹具有写入/运行访问权限、这也可能是一个问题、我认为我的公司在不知道执行什么的情况下不允许执行。

    从 V9开始、这种变化确实是个问题、它完全符合我们强大的 IT 安全策略。

    我对变通办法感兴趣。 除了"Getting Started"视图(我不一定需要该视图)之外、我还会错过什么?

    此致、

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Clment Letonnelier"]wrt。 主文件夹具有写入/运行访问权限、这也可能是一个问题、我认为我的公司在不知道执行什么的情况下不允许执行。

    您所需的只是用户文件夹中具有执行访问权限的.eclipse 子文件夹(以及下面的内容)。 这是可能的吗?

    [引用 user="Clment Letonnelier">我对变通办法感兴趣。 除了"Getting Started"视图(我不一定需要该视图)之外,我还会错过什么?

    除了 Getting Started 视图、您将丢失任何基于 JxBrowser 的视图(App Center、Resource Explorer 等)。

    权变措施是:

    打开以下文件进行编辑:

    \ccs\eclipse\plugins\com.ti.ccstudio.branding_ plugin_customization.ini

    将 org.eclipse.ui/showIntro 更改为"false"(应位于第2行)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对该文件进行了更改、因为它受到了保护、不会写入该位置。

    您可以从附加的日志中看到、它没有发生任何变化。

    克莱蒙特

    e2e.ti.com/.../6237_2E00_.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的日志、"Getting Started"视图仍在尝试打开。 对 ini 文件进行编辑后,是否可以尝试使用全新的工作区文件夹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这让我非常感谢