Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX
工具/软件:Code Composer Studio
项目中使用了 Tda2sx 芯片
我们的目标是控制 GPMC_A15输出 PWM 波形。
我做了以下配置、
1.在引导加载程序中,配置{GPMC_ A15,(M7| PIN_ input | manual_ mode)},/*timer5*/\
2.在内核 dtsi 中、添加了 arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi:
timer5:计时器@48820000{
兼容="ti、omap5430-timer";
REG =<0x48820000 0x80>;
中断= ;
ti、hwmds ="timer5";
TI、定时器-PWM;
}
问题:
1: 在arch、我在 μ C/ARM/mach-OMAP2/timer.c 和 arch/arm/plat-omap/dmtimer.c 中看到了这一点
在这两个驱动程序中、有 omap5430计时器驱动程序。 我不知道要使用哪一个?
2:如何调用 arch/arm/mach-omap2/timer.c 或 rch/arm/plat-omap/dmtimer.c 提供的接口来设置和调整 PWM 波形
请 帮助确认此类配置是否正确?