工具/软件:TI C/C++编译器
您好、TI、
我有一个客户电路板。 MCU 是 TDA2PX,以太网连接类型是 RGMII,与此主题 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/912697类似,我遇到了问题,请帮我忙。
1.我根据建议更改了配置,并且可以在 Wired Shark 窗口上收到如下所示的 ARP 消息,
如您所见、TI 宣布了我希望使用的静态 IP 地址"192.168.1.200"。
然后、我尝试通过我的 PC (win10) Ping TDA 的 IP 地址 、我无法观察到来自 TDA2px 侧面的响应消息、同时 Ping CMD 返回超时信息、如下图所示:
3.寄存器信息
寄存器'gASE_TX_FRA框'在加电后增加到0x25,并在0x25停止,这看起来非常不寻常;
寄存器'gASE_RX_frames'一直在增加,看起来正常。
我是否有任何方向可以在客户电路板上分析此问题?
感谢你的帮助。
最恰当的考虑。