This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:闪存已部分编程

Guru**** 3015360 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913724/ccs-tms320f28379d-flash-is-partially-programmed

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我生成了一个映像、并使用 Black Hawk 仿真器将其编程到 DSP 上。 当我查看映射文件时、它表示一些代码应该位于0x081000和0x082000之间的闪存地址中。 但是、当我查看存储器的那个部分时、它是空白的(全部为0xFFFFFFs)。 经过粗略检查、0x082000以上的区域似乎已正确编程。 为了排除部件故障作为问题、我在第二次尝试时尝试了相同的结果。 cmd 文件中是否有任何内容、或者其他地方是否会导致这种情况发生?

谢谢、

ED

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您使用什么工具来刷写器件(CCS、UniFlash 等)? 您使用的确切版本是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我将使用 CCS 9.1.0.00010对其进行编程。

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    一些其他信息。 我们有一个解释 CCS 输出的工具。 该工具显示应该位于0x081000闪存地址空间中的数据就在此处。 这表明链接器没有错误、并且 cmd 文件正常、除非它中有其他可能会将 CCS 闪存刻录与 Black Hawk 混淆的东西。 或者可能需要更改 CCS 中的设置?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Ed Sanders">或者 CCS 中可能有一个设置我需要更改?[/quot]在调试中的 CCS 项目属性下->闪存设置可以检查是否未选择"启用范围规避":

    如果出于某种原因选择了"范围规避"、这可能会解释问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    使能范围检测未启用。  事实上、我在您发布的屏幕截图中看到的所有内容都与我的相同、甚至是在相关区域中包含的灰显范围。

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个可能的线索。  该项目最初在 CCS 8下创建。  我认为确切的版本可能是8.0.0.00016。  当我们向项目添加新功能时、它也会升级到 CCS 9。

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED -是否可以共享您尝试刷写的*。out 文件以及用于编译它的链接器命令文件? 如果您不想公开发布、请开始与我进行私人对话。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

     当我删除 IP 以向您发送内容时、我确定缺失代码的 SECTION 语句已标记为 NoLoad。 据我了解、这假设空间已被其他东西加载。 NoLoad 段类型允许链接器链接到这些内容,但不允许在其中放置任何内容。 因此,仿真器看到了这一点,并且没有加载该区域。 当我移除 NoLoad 时、仿真器会加载它。 因此、我相信我了解正在发生的情况。 我的理解是否正确?

     谢谢、

     ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ed Sanders"]我的理解是否正确?[/quot]

    是的。  有关 NoLoad 段类型以及类似的其他段类型的详细信息、请参阅文章 链接器特殊段类型。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的信息  谢谢你、George。

    ED