This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069:浮点至 IQ 转换

Guru**** 3016030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/915249/compiler-tms320f28069-float-to-iq-conversion

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:TI C/C++编译器

我将一个 CCS 5.3项目移到了 CCS 10  

使用 CGT 6.1.0

IQMath_fpu32库

我现在遇到浮点至 IQ24转换问题

问题出在这里

fp_num = 0.06;

_iq iq_num1;

_iq iq_num2;

IQ_num1 =_IQ (0.06)得出 IQ_num1中的0.06结果;

IQ_num2 =_IQ (fp_num)得出 IQ_num2中的0.0结果;

我在这里错过了什么?

谢谢

Dhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhar、

    不确定 CGT 6.1.0指的是什么。 在构建项目时、可以使用 C2000编译器18.12.4.LTS 或更高版本吗? 请告诉我您最终使用的版本。

    <<

    上述结果应为 round (0.06 * 2^19)= 31、457

    检查这两个反汇编代码以了解在每种情况下生成的汇编指令。

    还要检查您使用的优化级别。 如果优化已关闭、请尝试启用它(-o0、-o1等)

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面,我使用了错误的 Q,它应该是舍入(0.06*2^24)= 1,006,633