This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:在目标运行时、什么原因会导致0xBAD0作为 Cortex-R4的存储器值返回?

Guru**** 3016180 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914953/ccs-tmdsemu110-u-what-can-cause-0xbad0-to-returned-as-the-memory-value-from-a-cortex-r4-while-the-target-is-running

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

在引用的线程中、用户遇到这样的问题: 当 TMS570LS0432目标正在运行、连接到 XDS110时、CSS 表达式视图中的持续刷新将变量中的值显示为0xBAD0。

而在目标运行时使用连续刷新时、使用 XDS100v2会显示预期值。

通过搜索、我发现可以返回0xBAD0以指示读取目标时发生了"错误"、但不确定根本原因是什么。

我尝试重复此问题、尽管使用了不同的 Cortex-R4器件、但到目前为止一直无法重复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、

    BAD0是 CCS 调试器将存储器配置为有效但调试探针返回错误条件的条件。  

    这在很大程度上取决于器件本身及其调试子系统和/或其内核如何处理对无效或不存在存储器的存储器访问。 如果没有明确的测试案例、重现可能会非常困难、正如您所想象的那样。  

    您可能已经看到的其他情况是一个破折号序列--- (当存储器映射将地址设置为 none 时)或一个零00000000序列(其中存储器映射有效、但器件的调试子系统不返回任何错误条件)。

    此致、

    拉斐尔