This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/TMS320F28379D:无法使用定制的运行时闪存库进行编译

Guru**** 3016060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914505/compiler-tms320f28379d-unable-to-compile-with-custom-made-run-time-flash-library

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我创建了一个基于闪存的运行时间库、该库具有 RTL 等功能、可在控制器复位时执行应用启动、并启动主程序。 我正在使用源文件的数量、boot28.asm 是其中之一。 在使用主应用程序进行编译时、我会收到一些链接器未解析符号(如 _TI_auto_init、 __TI_decompress_lzss 等)的编译时错误  

我使用的是最新版本的编译器、输出格式为 eabi、我还为其编译了源文件。

请帮助我解决问题。

我认为我缺少一些其他必须与 boot28.asm 一同使用的源文件。 请参阅随附的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我们没有任何好的例子...

    [引用 user="gurusha Nahar"]我创建了一个基于闪存的运行时库,该库具有执行应用程序启动的 RTL 等功能[/引用]

    本应用手册 是我们最接近的示例。  请注意、它是旧的、对于 C6000、而不是 C28x。  但是、它仍然有用。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    因此我开始阅读该文档、但以下链接 http://www-s.ti.com/sc/techlit/spraan5.zip 无法打开。 可能已过期或已被删除。

    此链接包含批处理脚本、我需要检查它在该部分的实际操作。

    您能否检查此链接是否适合您?

    谢谢、

    Gurusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该链接适用于我。  为方便起见、我已将 zip 文件附加到此帖子。

    谢谢、此致、

    乔治

    e2e.ti.com/.../spraan5.zip