This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Code Composer Studio V10的代码覆盖

Guru**** 3015480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/915096/ccs-ccstudio-code-coverage-with-code-composer-studio-v10

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在为 TMS570LS09微处理器的 Code Composer Studio V10.0开发 C 软件、并使用 TI ARM 优化编译器。 我想实现的是拥有一个良好的图形界面、以便快速查看代码覆盖报告。

到目前为止、我所实现的是收集.csv 文件。 我使用-gen_profile_info 选项调用了编译器以获取.prf 文件、然后重复使用编译器从此.prf 文件创建.csv 文件。 是否有任何工具可用于读取这些.csv 文件并创建 html 报告或从 Code Composer Studio 读取这些.csv 文件?

我读过、使用 Code Composer Studio 5.1版是可能的、但我没有找到一种更新版本的方法...

感谢你的帮助

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="user6369719"]是否有任何工具可以读取这些.csv 文件并创建 html 报告或从 code composer studio 中读取这些.csv 文件?

    我不知道 CCS 中内置的任何内容。 我们看到一些用户使用 Excel、如 本主题中所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是的、Excel 可以读取这些.csv 文件、但它们与源文件之间的链接不是如此直接。

    查看作为函数或文件达到的覆盖百分比仍然特别乏味。 在我看来、这应该是覆盖工具的主要特性。