This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP432P401R:以传统方式使用信息闪存读取和写入函数

Guru**** 3016600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912924/compiler-msp432p401r-information-flash-read-and-write-function-with-a-traditional-way

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我已经在 MSP432P401R 中读取并搜索了大量信息闪存。

我只能找到 API 调用、例如 FlashCtl_protectSector (flash_main_memory_space_BANK0、0xFFFFFFFF);

但我们需要使用传统方法来控制 MSP432、例如 FCTL1 = FWKEY + ERASE;

是否有任何示例代码可以提供、或者如何执行闪存读取和写入操作?

我从 TI 网站上下载了 MSP432P401x_Code_examples、但没有闪存示例。

请帮助我或告诉我如何获得解决问题的方法。

BR、

Yu-Chuan、Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu-Chuan、

    很抱歉、回答错误。

    遗憾的是、MSP432P401R 器件没有闪存操作的寄存器级代码示例。 您唯一可以做的就是从您提到的 DriverLib 中提取它、从而去除库开销、并仅使用它的寄存器级运算。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    还可以。。。

    我将尝试通过检查数据表和示例代码来编辑代码。

    BR

    Yu-Chuan、Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu-Chuan、

    我现在将关闭此案例。 如果您需要进一步的支持、您可以重新打开或启动新的支持、如果是新主题。

    此致

    Peter