This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:C66x(RTOS)使用具有 DMA 模式的 SPI 外设、但 EDMA 传输的数据错误

Guru**** 3016500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914073/ccs-c66x-rtos-use-spi-peripherals-with-dma-mode-but-the-data-carried-by-edma-is-wrong

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

让我介绍一下我的硬件平台和软件需要实现的功能:

定制板:TDA2E17、A15(Linux)、C66x (RTOS、PROCESSOR_SDK_RTOS_dra7xx_4_03_00_05)。

DSP 内核想要实现 SPI 以使用 EDMA 传输数据,我所参考的示例是 c:\ti\pdk_dra7xx_1_0_10\packages/ti\drv\spi\test\src\main_mcspi_test。

现在、我的问题是 EDMA 处理数据似乎是错误的、例如。 我想使用具有 DMA 模式的 SPI,发送0xaaaa、但在 SPI TX 引脚上生成的时序错误、而不是0xaaaa。
我想问一下 SPI 的 DMA 模式、需要特别注意的是什么、或者整个错误最可能的原因是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 M4或 A15上工作正常吗? 希望了解这是否与 DSP 上的 EDMA 使用情况相关。 我记得、SPI 驱动器中的某些 EDMA 通道是固定的。 那么、您能否检查它在 M4上是否正常工作?

    Rgds、

    Brijesh