This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:如何在 CCSv10中设置 PIN_GPIO_HIGH?

Guru**** 3017240 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912989/ccs-launchxl-cc1352r1-how-can-i-set-pin_gpio_high-in-ccsv10

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

我想将几个引脚的 GPIO 值设置为高电平 
如何将 PIN_GPIO_HIGH 应用于几个引脚?


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 SysConfig 执行以下操作:

    有关 更多详细信息、请查看我们的 SimpleLink Academy 培训。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我不需要任何引脚  

    例如 DIO 22-25

     只有几个引脚、如 LED、BTN、SPI  

    如果我想使 DIO 22为高电平,

    我该怎么做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为您正在寻找已注册的硬件。 请尝试以下操作:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!