This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TLC5957:我能否配置 SPI 加 DMA 来写入位拆裂、从而避免将所有 CPU 仅用于显示?

Guru**** 3016200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914717/compiler-tlc5957-can-i-configure-the-spi-plus-dma-to-write-the-bit-banging-avoiding-to-use-all-the-cpu-only-for-the-display

器件型号:TLC5957

工具/软件:TI C/C++编译器

我是否可以配置 SPI 和 DMA 来写入位拆裂、从而避免将所有 CPU 仅用于显示?

通过这种方式、我不仅可以将系统用于显示、还可以用于其他活动!

对于 DMA、我不必使用 CPU。

我可以这样使用 SPI 主模式并将其与 DMA 配合使用吗?

此致、Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alberto、

    我又来了... 我已经咨询了我们团队的所有专家、以前没有人在 DMA 方面积累过经验、这款器件或其他显示驱动器也没有。 实际上、这是我们第一次听说 DMA 控制。 通常、我们只会使用 C 代码开发 MCU 示例示例。 很抱歉、我们无法为您的请求提供帮助。 我建议您咨询您的 CPU 和 DMA 供应商。