This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:cc3200

Guru**** 3015780 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914854/ccs-cc3200-launchxl-cc3200

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚购买了此产品...当我进入 SDK 下载页面时、只有 Windows 支持。 对于 Mac 用户、您能告诉我如何在 Mac OSX 上使用此产品吗?

谢谢、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    CC3200 SDK 是用于仅在 Windows 上受支持的较旧 CC3200器件的软件包。 CC3220S 使用 我们最新的 CC32xx SDK 和 Mac 上支持的开发工具。

    此致、

    Sarah