This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:TDA4

Guru**** 3016070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912446/ccs-processor-sdk-dra8x-tda4x-tda4

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 TI 生态系统非常陌生、我想了解有关 Jacinto 7平台的以下详细信息。 如果他们的想法太基本、请原谅我。 我曾尝试阅读过这些文档、但我觉得这有点令人困惑。

1.如何将深度学习应用程序部署到 TDA4内核上? 是通过 CCS 实现的、还是需要任何其他软件/模块? 如何在 RTOS 内核上设置 TI-RTOS (通过 SD 卡或任何其他方式)?

2.如何访问适用于 Jacinto 7的 TI 仿真器?

3.是否有方法可以修改 Jacinto 7上 Linux 内核上安装的软件包,就像我们通常在 Linux 上使用 apt/apt-get 一样? 我可以使用显示器/键盘/鼠标与 Jacinto 7 Linux 内核交互吗? 还是可以使用 SSH 从主机与它进行通信?

4.是否有机会将 Arduino 等低级微控制器与 Jacinto 7 Linux 内核一起用于机器人应用、如实现运动控制器?

5.如何同时使用 Linux 内核和 RTOS 内核。

a.如何在 RTOS 和 Linux 内核(应用程序)之间实现消息传递?

b.是否有方法将 USB 摄像头与 Jacinto 7板上的 RTOS 配合使用? 网络上的演示显示了 Fusion 子板上支持的摄像头。 ?

c.是否有机会在 RTOS / ARM 内核上启动和运行机器人操作系统? RTOS 是否支持 micro-ROS?4.