This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:如何成功运行 rfWsnConcentratorOadServer?

Guru**** 3016250 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913726/ccs-launchxl-cc1352r1-how-can-i-successfully-run-rfwsnconcentratoroadserver

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

当我在 LP 中按 btn-1或 btn-2时、会选择节点或应执行操作、但不会发生任何情况 

 
我还按照以下自述文件中的说明加载了映像


当我继续按 btn-1、btn-2时、不会发生任何情况 

我应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经为该主题指派了一名专家。

    请通过指定您正在使用的 SDK 版本来帮助她。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 SDK 是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供更多详细信息、了解您所做的工作以及哪些工作不起作用。 加载到两个器件的代码、UART 上的输出等

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如 READMEfile 中所述,

    我通过一个 CC1312R1LP 运行 rfWsnConcentratorOadServer 代码、

    并 通过另一 个 CC1312R1LP 运行 rfWsnNodeExtFlashOadClient 代码

    如下所示

    但是、  
    在集中器中按下 btn- 1且按下 btn 2时不会发生任何情况

    既未选择节点,也未执行操作。

    然后

    并 <SDK_DIR>/examples/rtos/CC1352R1_LAUNCHXL/easylink/hexfiles/offChipOad/ccs/rfWsnNodeExtFlashOadClient_CC1352R1_LAUNCHXL_app_v1.hex  <SDK_DIR>/examples/rtos/CC1352R1_LAUNCHXL/easylink/hexfiles/offChipOad/ccs/cc13x2r1lp_bim_offchip.hex 加载到 CC1312R1LP 中  

    将 Uniflash 编程器用于集中器

    我按照文件的说明进行了操作

    UART 打印仍然相同。

    既未选择节点,也未执行操作。

    在 README 文件中,  
    它的写法为

    "按 BTN-1直到选中所需节点,然后按 BTN-2直到将 Action (操作)设置为 Update node FW。 要执行操作,请同时按 BTN-1和 BTN-2。"


    无论按多少按钮、都不会发生任何情况、也不会进行任何选择。

    问题是什么?  

    我是否遗漏了什么? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您只有一个节点(0x87)、因此按下 BTN_1时不会发生任何情况、因为已选择此节点(由*指示)。 如果您有多个节点、则会列出所有节点、按 BTN_1会在节点之间移动*。

    您应该在集中器上使用 BTN_2,直到看到“Update Available FW”(更新可用 FW)。 然后,您应该同时按下两个按钮,然后将看到“Waiting for Node FW update…”(正在等待节点 FW 更新)。 现在、您应该释放 COM 端口。

    我的板连接到 COM119、因此我释放了这个、然后运行 python 脚本:

    py -2 C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/tools/easylink/oad oad_write_bin.py com119 C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL_EasyLink\hexfiles\offChipOad\ccs\rfWsnNodeExtFlashOadClient_CC1352R1_LAUNCHXL_app_v2.bin

    当发送完所有块后,我再次连接 COM119,并得到信息“Available FW rfWsnNode SV:002 BV :03”

    我的节点已刷写了固件的 V1 rfWsnNodeExtFlashOadClient_CC1352R1_LAUNCHXL_APP_v1.hex,因此当我执行“发送 FW Ver REQ”时,它报告我的节点正在运行 SV:001:

    然后,我通过按下两个按钮执行了“更新节点 FW”,一段时间后,我获得了信息:“OAD 完成”

    我再次执行了 Send FW Ver Req、这次我的修订版本更改为002。

    BR

    Siri