This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137-EP:TMS570LS3137

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, TMS570LS3137, HALCOGEN, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913925/ccs-tms570ls3137-ep-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:RM48L952、 TMS570LS3137、 HALCOGEN、 MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在我的项目中、我们使用 RM48L952和 TMS570LS3137电路板、我需要将一些重要数据存储在两个电路板的闪存中。  

您能给我提供一个通用闪存驱动程序文件,我可以通过内部闪存执行操作吗?

请帮帮我,我很快就会等待你的答复

此致、

Anand Kumar NS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    这些 Hercules 器件具有用于指令执行或数据存储的非易失性闪存。 闪存组0和组2用作程序闪存、组7用作仿真 EEPROM (FEE)。 EEPROM 可由字擦除、而该闪存存储器仅可由扇区擦除。  

    该费用由 HALCOGen 提供支持。 HALCoGen 包含一个使用 HALCOGen 生成的 FEE 驱动器的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要将数据存储到组0或组1中的一个闪存扇区、则需要使用 F021闪存 API 将数据编程到闪存中:

    https://www.ti.com/tool/F021FLASHAPI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    感谢您的回复。。

    如果我遇到任何问题、我会仔细检查并告知您。

    再次感谢。

    此致、

    Anand Kumar NS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我正在使用 FEE _WRITE_READ 驱动程序代码。 因为我面临的问题是,

    /*同步将块写入 EEP。 写入将不会发生、因为数据是相同的。 *
    TI_fee_WriteSync (BlockNumber、&SpecialRamBlock[0]);

    使用上述写入功能。 数据被写入 EEPROM。 但它存储在@(0xF0200020 - 8)位置、对于每次新数据写入、它将占用32字节增量  @(0xF0200040 - 8)位置。

    您能不能解释 一下它为什么如此。

    使用 FEE 读取函数、我能够读取数据。

    TI_fee_read (BlockNumber、BlockOffset、READ_PTR、Length);

    在我的 CCS IDE 中,Debug->Flash setting-->为组7的所有4个扇区取消选中,这样它就不会擦除。

    写入一次后、我有代码的注释写入部分、并尝试回读、但数据不会发送...

    请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据块用于定义数据的位置。 数据块由报头和数据组成。 标头占用24个字节。 数据块中可存储的最小数据量为64位。 数据块的最小长度为24字节+ 8字节= 32字节。 如果数据大小超过64位、则以64位为增量添加数据包。

    如果校验和被启用、在写入一个块期间、将根据闪存中已经存在的同一个块的校验和计算和检查待写入数据的校验和。 如果校验和匹配、则不会写入数据。 如果未启用校验和、则会逐字节比较数据。 如果数据不匹配、将启动写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的解释、现在我已经了解了它消耗32字节的帧、其中24字节是标头、8字节是数据。

    我尝试不写就读取数据。 但我在存储器窗口中监控的数据存在。 但无法读取预期的数据。 为什么会这样呢?

    您能不能解释一下、我在哪里犯错。  

    我遵循的检查步骤

    1、所需数据被写入闪存组7、扇区0

    2.注释了代码的写入部分并禁用 CCS IDE 中的擦除选项。

    3. 我尝试读取存储的数据,但数据不会出现。 (我犯错的地方)。 这是我用于读取存储数据的函数

    TI_fee_read (BlockNumber、BlockOffset、READ_PTR、Length);  

    下面是我使用的代码,

    #define WRITE_SIZE 16.

    void FRAMWrite (void);

    unsigned char count = 0;
    无符号长整型数据;

    #if defined (__TI_Compiler_version__)
    pragma NOINIT (FRAM_WRITE)
    uint8_t FRAM_WRITE[WRITE_SIZE];
    #Elif defined (_IAR_systems_icc_)
    __persistent unsigned long FRAM_WRITE[WRITE_SIZE]={0};
    #Elif defined (_GNU_)
    unsigned long __attribute__(persistent) FRAM_write[write_size]={0};
    其他
    错误编译器不受支持!
    #endif

    int main (空)
    {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止 WDT

    //配置 GPIO
    P1OUT &=~BIT0;//清除 P1.0输出锁存器以实现定义的加电状态
    P1DIR |= BIT0;//将 P1.0设置为输出方向

    //禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式以激活
    //先前配置的端口设置
    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;

    //初始化虚拟数据
    数据= 0x00010001;

    while (1)
    {
    数据+= 0x00010001;
    FRAMWrite();
    count++;
    //if (计数> 100)
    {
    P1OUT ^= 0x01;//切换 LED 以显示512K 字节
    计数= 0;//已写入
    //数据= 0x00010001;
    }
    }
    }

    空 FRAMWrite (空)
    {
    unsigned int i=0;

    对于(i=0;i<16;i++)
    {
    FRAM_WRITE[i]=数据;
    }
    }

    我已将链接器脚本文件更改为  

    /*==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== *
    //版权所有(c) 2017,Texas Instruments Incorporated */
    /*保留所有权利。 *
    /**//
    /*以源代码和二进制形式重新分发和使用,带或不带*/
    /*如果符合以下条件,则允许进行修改*/
    满足以下条件:*/
    /**//
    /*源代码的重新分发必须保留上述版权*/
    /*注意、此条件列表和以下免责声明。 *
    /**//
    /*二进制形式的再发行必须复制上述版权*/
    /*注意、*/中的此条件列表和以下免责声明
    /*随分发提供的文件和/或其他材料。 *
    /**//
    /*德州仪器公司的名称和*/的名称均不相同
    /*其贡献者可用于认可或推广衍生产品*/
    /*来自此软件,未经特定的事先书面许可。 *
    /**//
    /*本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供*/
    /*和任何明示或暗示的保证、包括但不限于*/
    /*特定适销性和适用性的隐含保证*/
    /*不承认目的。 在任何情况下、版权所有者或*/均不得
    /*捐助者应对任何直接、间接、偶然、特殊、*/负责
    /*示例性或必然的损害(包括但不限于*/
    /*采购替代货物或服务;丧失使用、数据或利润;*
    /*或业务中断)
    /*无论是合同、严格责任还是侵权行为(包括疏忽或*/)
    /*否则)因使用本软件而以任何方式产生,*/
    /*即使被告知可能发生这种损害。 *
    /*==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== *

    /********* /
    /* lnk_msp430fr6989.cmd -用于链接 MSP430FR6989程序的链接器命令文件*
    /**//
    /*用法:lnk430 -o -m lnk.cmd */
    /* cl430 z -o -m lnk.cmd */
    /**//
    /*------------------ *
    /*这些链接器选项仅用于命令行链接。 对于 IDE 链接、*/
    /*您应该在 Project Properties 中设置链接器选项*/
    /*-c link using C conventions */
    /*-stack 0x0100软件栈大小*
    /*-heap 0x0100堆区域大小*/
    /**//
    /*------------------ *
    /*版本:1.204 */
    /*------------------ *

    / /
    /*指定系统内存映射*/
    / /

    存储器
    {
    TINYRAM:origin = 0x0006、length = 0x001A
    外设_8位:origin = 0x0020、length = 0x00E0
    peripherals_16BIT:origin = 0x0100、length = 0x0100
    RAM:origin = 0x1C00,length = 0x0800
    INFOA:origin = 0x1980,length = 0x0080
    INFOB:origin = 0x1900,length = 0x0080
    INFOC:origin = 0x1880,length = 0x0080
    INFOD:origin = 0x1800,length = 0x0080
    FRAM:origin = 0x4400,length = 0xBB80
    FRAM2:origin = 0x10000、length = 0x14000
    JTAGSIGNATURE:origin = 0xFF80,length = 0x0004,fill = 0xFFFF
    BSLSIGNATURE:origin = 0xFF84,length = 0x0004,fill = 0xFFFF
    IPESIGNATURE:origin = 0xFF88,length = 0x0008,fill = 0xFFFF
    INT00:origin = 0xFF90,length = 0x0002
    INT01:origin = 0xFF92,length = 0x0002
    INT02:origin = 0xFF94,length = 0x0002
    INT03:origin = 0xFF96,length = 0x0002
    INT04:origin = 0xFF98,length = 0x0002
    INT05:origin = 0xFF9A,length = 0x0002
    INT06:origin = 0xFF9C,length = 0x0002
    INT07:origin = 0xFF9E,length = 0x0002
    INT08:origin = 0xFFA0、length = 0x0002
    INT09:origin = 0xFFA2、length = 0x0002
    INT10:origin = 0xFFA4、length = 0x0002
    INT11:origin = 0xFFA6、length = 0x0002
    INT12:origin = 0xFFFA8、length = 0x0002
    INT13:origin = 0xFFAA、length = 0x0002
    INT14:origin = 0xFFAC,length = 0x0002
    INT15:origin = 0xFFAE、length = 0x0002
    Int16:origin = 0xFFB0,length = 0x0002
    INT17:origin = 0xFFB2、length = 0x0002
    INT18:origin = 0xFFB4,length = 0x0002
    INT19:origin = 0xFFB6、length = 0x0002
    INT20:origin = 0xFFB8、length = 0x0002
    INT21:origin = 0xFFBA,length = 0x0002
    INT22:origin = 0xFFBC,length = 0x0002
    INT23:origin = 0xFFBE,length = 0x0002
    INT24:origin = 0xFFC0,length = 0x0002
    INT25:origin = 0xFFC2,length = 0x0002
    INT26:origin = 0xFFC4,length = 0x0002
    INT27:origin = 0xFFC6,length = 0x0002
    INT28:origin = 0xFFC8,length = 0x0002
    INT29:origin = 0xFFCA,length = 0x0002
    INT30:origin = 0xFFCC,length = 0x0002
    INT31:origin = 0xFFCE、length = 0x0002
    int32:origin = 0xFFD0,length = 0x0002
    INT33:origin = 0xFFD2,length = 0x0002
    INT34:origin = 0xFFD4,length = 0x0002
    INT35:origin = 0xFFD6、length = 0x0002
    INT36:origin = 0xFFD8,length = 0x0002
    INT37:origin = 0xFFDA,length = 0x0002
    INT38:origin = 0xFFDC,length = 0x0002
    INT39:origin = 0xFFDE,length = 0x0002
    INT40:origin = 0xFFE0,length = 0x0002
    INT41:origin = 0xFFE2,length = 0x0002
    INT42:origin = 0xFFE4,length = 0x0002
    INT43:origin = 0xFFE6,length = 0x0002
    INT44:origin = 0xFFE8、length = 0x0002
    INT45:origin = 0xFFEA,length = 0x0002
    INT46:origin = 0xFFEC,length = 0x0002
    INT47:origin = 0xFFEE,length = 0x0002
    INT48:origin = 0xFFF0,length = 0x0002
    INT49:origin = 0xFFF2,length = 0x0002
    INT50:origin = 0xFFF4,length = 0x0002
    INT51:origin = 0xFFF6、length = 0x0002
    INT52:origin = 0xFFF8,length = 0x0002
    INT53:origin = 0xFFFA,length = 0x0002
    INT54:origin = 0xFFFC,length = 0x0002
    复位:origin = 0xFFFE,length = 0x0002
    }

    / /
    /*指定段分配到内存中*/
    / /

    部分
    {
    组(RW_IPE)
    {
    组(READ_WRITE_MEMORY)
    {
    .TI.persistent:{}/* for #pragma PERSISTENT */
    .cio:{}//* C I/O 缓冲器*/
    .sysmem:{}/*动态内存分配区域*/
    } PALIGN (0x0400)、RUN_START (fram_rw_start)

    组(IPENCAPSULATED_MEMORY)
    {
    .ipestruct:{}/* IPE 数据结构*/
    .ipe:{}//* IPE */
    .ipe_const:{}/* IPE 受保护常量*/
    .ipe:_isr:{}/* ipe isr */
    .ipe_vars:type = NOINIT{}/* IPE 变量*/
    } PALIGN (0x0400)、RUN_START (fram_IPE_START) RUN_END (fram_IPE_END) RUN_END (fram_Rx_START)
    }> 0x4400

    .cinit:{}> FRAM /*初始化表*/
    .pinit:{}> FRAM /* C++构造函数表*/
    binit:{}> FRAM /*启动时初始化表*/
    init_array:{}> FRAM /* C++构造函数表*/
    .mspabi.exidx:{}> FRAM /* C++构造函数表*/
    .mspabi.extab:{}> FRAM /* C++构造函数表*/
    #ifndef __large_data_model__
    .const:{}> FRAM /*常量数据*/
    其他
    .const:{}>> FRAM | FRAM2/*常量数据*/
    #endif

    .text:_ISR:{}> FRAM //代码 ISR */
    #ifndef __large_code_model__
    .text:{}> FRAM /*代码*/
    其他
    .text:{}>> FRAM2 | FRAM /*代码*/
    #endif
    #ifdef __TI_Compiler_version__
    #if __TI_Compiler_version__>=15009000
    #ifndef __large_code_model__
    .TI.ramfunc:{} load=FRAM、run=RAM、table (BINIT)
    其他
    .TI.ramfunc:{} load=FRAM | FRAM2、run=RAM、table (BINIT)
    #endif
    #endif
    #endif

    .jtagsignature:{}> JTAGSIGNATURE/* JTAG Signature */
    bslsignature:{}> BSLSIGNATURE /* BSL Signature */

    组(signature_SHAREDMEMORY)
    {
    ipesignature:{}/* IPE Signature *//
    .jtagpassword:{}/* JTAG 密码*/
    }> IPESIGNATURE

    .bss:{}> RAM /*全局和静态变量*/
    .data:{}>RAM /*全局和静态变量*/
    .TI.noinit:{}>FRAM /* for #pragma noinit */
    .stack:{}> RAM (高)/*软件系统堆栈*/
    tinyram:{}> TINYRAM /* Tiny RAM */

    但是写这个地方不是在发生的…

    谢谢、

    此致、

    Anand Kumar N S