This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:如何计算 i2c 从器件地址、例如、我的七位硬件地址为0x78、那么 TI 中的 cc2640r2f 地址是什么? 为什么地址为0x75、cc2640r2f 的地址为0x68、这是如何计算的?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914137/ccs-cc2640r2f-how-is-the-i2c-slave-address-calculated-for-example-my-seven-bit-hardware-address-is-0x78-then-what-is-the-address-of-cc2640r2f-in-ti-why-the-address-is-0x75-and-the-address-of-cc2640r2f-is-0x68-how-is-this-calc

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

如何计算 i2c 从器件地址、例如、我的七位硬件地址为0x78、那么 TI 中的 cc2640r2f 地址是什么? 为什么地址为0x75、cc2640r2f 的地址为0x68、这是如何计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白您说的七位硬件地址是什么意思。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我喜欢 Marie 不理解这个问题、但您需要考虑制造商可以通过多种方法来提供地址。 它们要么提供读/写偏移量、要么仅提供7位值。  

    对于 CC2640R2F、假设从器件地址为7位值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。 我在 cc2640r2f 手册中找到了我的问题、找到了我需要的答案。
    谢谢你