This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843:如何擦除 bin 文件

Guru**** 3016030 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914292/ccs-awr1843-how-to-erase-bin-files

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有疑问

  boot_loader.bin

  firmware.bin

位于 C:\ti\ccsv8\ccs_base\con\uscif\xds110下。

 

客户希望使用这些 bin 来使用 UniFlash/CCS。

但是、除了在调试时、他们还想卸载它们以降低功耗。

如何擦除它们?

谢谢、此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、

    [引用 USER="Hata ]

    客户希望使用这些 bin 来使用 UniFlash/CCS。

    但是、除了在调试时、他们还想卸载它们以降低功耗。

    [/报价]

    我对这种情况的理解不是很好。 这两个二进制文件仅供调试探针使用、而不是作为客户应用的一部分(与总功耗相关)。 如果客户在定制板的电路中添加了调试探针、则需要设计一种方法来完全关闭调试探针并隔离其 JTAG 引脚、从而尽可能准确地降低功耗。   

    如果您使用的是 Launchpad、则可以通过移除将底部主处理器与顶部调试探针分开的跳线引脚来完全隔离调试探针部分。  

    如果您的意思是其他的话、请告诉我。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢!