This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在反汇编窗口和&quot 之间持续切换;每个步骤后、没有可用的源"

Guru**** 3016000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914461/ccs-constant-toggling-between-disassembly-window-and-no-source-available-after-each-step

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在反汇编窗口中单步执行引导代码。  但是、在每个 F6/F5步骤之后、它会返回到"xxxxx 地址没有可用的源"窗口、从而使步进不再发生。  是否有任何方法可以将焦点保持在反汇编窗口上、而不会在每个步骤后恢复到"无源可用"窗口?

下面是"Disassembly"窗口的图片、以及每次单步执行后发生的情况。

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="Robert Wolfe"]是否有任何方法可以将重点放在反汇编窗口上,而不会在每个步骤后返回到“无可用源代码”窗口?

    在较新版本的 CCS 中、可以选择以下选项:

    看起来您使用的是较旧版本的 CCS。 如果此功能对您来说很重要、您可能需要更新 CCS 版本(CCS 10.1刚刚推出)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我暂时不得不住在 CCSV7。  我们将期待该功能、只要项目能够超越该功能。

    Robert