This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:XDS100v2连接故障

Guru**** 3016680 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913449/ccs-tms570ls3137-xds100v2-connection-trouble

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

我使用过 CCS 8.3、tms570ls3137并通过 XDS100v2 USB 调试探针进行调试。 我在版本10.0.0上选择 CCS。
当我创建新项目时(在"New CCS Project"窗口中)无法验证电路板和创建目标配置。
此删除在连接列表框中没有任何连接。 在我看来、CCS 似乎无法完成 DEG 连接。
为什么会发生这种情况?如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Nikita Redin">当我创建新项目(在"New CCS Project"窗口中)时、无法验证电路板和创建目标配置。
    此删除在连接列表框中没有任何连接。 在我看来、CCS 似乎无法完成 DEG 连接。

    列表完全为空? 您能否向我展示您看到的列表、与下面的屏幕截图类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看到连接列表框未突出显示、因此我无法选择任何连接。 无法验证电路板连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [quote user="Nikita Redin">您可以看到连接列表框未突出显示,因此我无法选择任何连接。 无法验证电路板连接。

    验证选项将被禁用、因为未选择连接类型。

    问题是您无法选择连接类型的原因。

    是否可以尝试使用目标配置编辑器手动创建目标配置?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#manual-method

    应选择默认连接、默认值是多少? 是否已启用下拉列表?

    您使用的是什么主机操作系统? Windows 10是否具有某种暗色主题?