This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28062:CCS 兼容性和其他问题

Guru**** 3016320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912877/ccs-tms320f28062-ccs-compatibility-and-other-issues

器件型号:TMS320F28062

工具/软件:Code Composer Studio

客户遇到以下问题、请帮我们检查一下、谢谢!

1、我们现在使用 CCS8.2的 Win10计算机、如果编译 CCS5.3 (WIN7计算机使用)代码、则会出现错误。如何使8.2与5.3代码兼容?

3、"。 lib"核心代码封装问题、我们公司的加密软件、无法"。 lib"后缀文件加密、表示 Windows 系统有很多文件"。 lib"后缀结束。\n 使不确定。

我们能否在 CCS 代码中更改.lib 的后缀名称、例如.lib01.libginlong 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [人在江湖 user="μ s">1、我们现在使用的是具有 CCS8.2的 Win10计算机、如果编译 CCS5.3 (WIN7计算机使用)代码、则会出现错误。如何使8.2与5.3代码兼容?

    您能否提供有关错误消息的更多详细信息?  

    [人在江湖 user="k Ω]我们能否在 CCS 代码中更改.lib 的后缀名称、例如.lib01.libginlong 等

    是可以更改文件扩展名。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不小心按下了"TI 这个已解决"按钮。 请拒绝、避免混淆。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户使用 CCS9.1编译代码、并将 项目插入 CCS5.3、如下所示:

    谢谢!

    元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 该错误消息是非常通用的消息。 客户能否提供项目元数据文件? 它们是项目文件夹中的3 .*项目文件(.project、.cproject 和.ccsproject)。

    汉克斯

    Ki