This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:C2000ware 示例有问题

Guru**** 3016030 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910415/compiler-tms320f28377d-problem-with-c2000ware-examples

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好:

我正在n´t "TMS320F28377D"、由于某种原因、我必须对 PC 进行格式化、因此我重新安装 CCS10和 C2000ware、现在我无法运行示例、我不知道为什么。

我遇到以下错误:

gmake:***[F2837xD_ADC.obj]错误1.

gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

我需要继续努力,因此,欢迎任何帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的编译器版本是什么? 您是否在所有示例中都面临此问题?

    您能否尝试切换到新的 CCS 工作区并查看是否出现相同的错误?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth:

    问: 您使用的编译器版本是什么?

    答:我使用的是 CCS10的最新版本(TI v20.2.1.LTS)

    问:您是否在所有示例中都面临此问题?

    答:不是全部、而是最常发生的情况。

    问:您能否尝试切换到新的 CCS 工作区并查看是否出现相同的错误?

    答: 是的、我尝试了、但它不起作用。

    我真的不知道发生了什么, 程序在格式化计算机之前就运行了:(

    我仍然遇到相同的问题:"无法解决字段 XXX "  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决此问题? 在从以下链接安装编译器版本18.2.4.LTS 后、是否可以尝试重新编译示例?