器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我 正在使用 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21 、我 尝试 编写脚本以从 Caffe 引用输出
但 有 一些 问题 !
output_from Caffe 是 我 的脚本
谢谢
Shuai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我 正在使用 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21 、我 尝试 编写脚本以从 Caffe 引用输出
但 有 一些 问题 !
output_from Caffe 是 我 的脚本
谢谢
Shuai
有关参考咖啡因输出的信息、请参阅以下内容。 描述 您在帮助您解决此问题时遇到的问题。
您好:Kumar
我 已 将 示例脚本引用到 Caffe 的参考输出。
在我的 CNN 中
in均 值= 128.0 128.0 128.0
缩放比例= 0.00390625 0.00390625 0.00390625
在 脚本中 、我 在这里更改 Mean_pixel =[128、128、128];
那么 ,如何进行缩放 呢? 在哪里 设置 缩放?
谢谢!
Shuai
以下主题同样适用于同一问题