This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:IWR1642BOOST、注意

Guru**** 3016060 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913434/ccs-iwr1642boost-iwr1642boost-linkung

器件型号:IWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我最近购买了毫米波 IWR1642boot、当时我尝试使用 CCS v9构建人员计数演示、我遇到了问题(见下面的附件)、同时会出现构建 DSS 链接错误。

 请提出要进行的更改


"./dss_mmw_linker.cmd"、第40行:警告#10068-D:无匹配段
"./dss_mmw_linker.cmd"、第55行:警告#10068-D:无匹配段
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".CIO"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".const"
警告#10247-D:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".far"
警告#10247-D:创建输出段縱?" 而不具有段规范
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".fardata"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".neeardata"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".stack"
警告#10247-D:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".switch"
警告#10247-D:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".text"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".vecs"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".cinit"
"./dss_mmw_linker.cmd"、第23行:警告#10097:未找到存储器范围:第1页上的 L3SRAM
"./dss_mmw_linker.cmd"、第23行:错误#10265:没有可用于放置".l3data"的有效存储器范围(NULL)
"./dss_mmw_linker.cmd"、第23行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。 ".l3data"大小为0xa0000的运行定位失败
"./dss_mmw_linker.cmd"、第11行:警告#10097:未找到内存范围:第0页上的 L2SRAM_UMAP0
"./dss_mmw_linker.cmd"、第11行:警告#10097:未找到内存范围:第0页上的 L2SRAM_UMAP1
"./dss_mmw_linker.cmd"、第11行:错误#10265:没有可用于放置".l2data"的有效存储器范围(NULL)
"./dss_mmw_linker.cmd"、第11行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。 对齐方式对".l2data"大小为 bb000的段运行定位失败
"./dss_mmw_linker.cmd"、第96行:警告#10097:未找到存储器范围:第0页上的 L3SRAM
"./dss_mmw_linker.cmd"、第74行:错误#10265:没有可用于放置".overlay"的有效存储器范围(NULL)
"./dss_mmw_linker.cmd"、第74行:错误#10099-D:程序不能放入可用内存中。 对齐方式对".overlay"大小为0x5080的位置失败
"./dss_mmw_linker.cmd"、第61行:警告#10097:未找到内存范围:第0页上的 L1PSRAM
"./dss_mmw_linker.cmd"、第38行:错误#10265:没有可用于放置".fastCode"的有效存储器范围(NULL)
"./dss_mmw_linker.cmd"、第38行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。 ".fastCode"大小0x4c00的运行定位失败
"./dss_mmw_linker.cmd"、第61行:警告#10097:未找到存储器范围:第0页上的 L3SRAM
"./dss_mmw_linker.cmd"、第38行:错误#10265:没有可用于放置".fastCode"的有效存储器范围(NULL)
"./dss_mmw_linker.cmd"、第38行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。 对齐方式加载".fastCode"大小为0x4d10的位置失败
"./dss_mmw_linker.cmd"、第26行:警告#10097:未找到存储器范围:第0页上的 L1DSRAM
"./dss_mmw_linker.cmd"、第26行:错误#10265:没有可用于放置".l1data"的有效存储器范围(NULL)
"./dss_mmw_linker.cmd"、第26行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。 ".l1data"大小为0x4000的运行定位失败
"./dss_mmw_linker.cmd"、第10行:警告#10097:未找到内存范围:第0页上的 L2SRAM_UMAP0
"./dss_mmw_linker.cmd"、第10行:警告#10097:未找到内存范围:第0页上的 L2SRAM_UMAP1
"../DSS_MMW_linker.cmd"、第10行:错误#10265:没有可用于放置"systemHeap "的有效存储器范围(NULL)
"./dss_mmw_linker.cmd"、第10行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。 对于"systemHeap "大小为0x4000的段、运行对齐方式失败
"./dss_mmw_linker.cmd"、第29行:警告#10097:未找到存储器范围:HSRAM 位于第0页
"./dss_mmw_linker.cmd"、第29行:错误#10265:没有可用于放置".hsramdata"的有效存储器范围(NULL)
"./dss_mmw_linker.cmd"、第29行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。 ".hsramdata"大小为0x2018的运行定位失败
警告#10370-D:可能的代码大小或性能下降。 部分".text:RADARDEMO_RANGEPROC_run:RADARDEMO_RANGEPROC.oe674"对 RTS 例程进行了调用、但 RTS 在0x3a0的调用站点中或在不同的段中超出范围。 要优化代码大小、请1)将 RTS 放置在更靠近调用点的位置、或2)将 RTS 放置在同一段中、或3)使用--disable_push_pop 进行编译。
警告#10370-D:可能的代码大小或性能下降。 部分".text:RADARDEMO_RANGEPROC_run:RADARDEMO_RANGEPROC.oe674"对 RTS 例程进行了调用、但 RTS 在0x618的调用站点中或在不同的段中超出范围。 要优化代码大小、请1)将 RTS 放置在更靠近调用点的位置、或2)将 RTS 放置在同一段中、或3)使用--disable_push_pop 进行编译。
警告#10370-D:可能的代码大小或性能下降。 部分".text:SOC_init:liboc_xwr16xx.ae674 "对 RTS 例程进行了调用、但 RTS 位于0x0调用站点的范围之外、或位于不同的段中。 要优化代码大小、请1)将 RTS 放置在更靠近调用点的位置、或2)将 RTS 放置在同一段中、或3)使用--disable_push_pop 进行编译。
警告#10370-D:可能的代码大小或性能下降。 部分".text:SOC_init:liboc_xwr16xx.ae674 "对 RTS 例程进行了调用、但 RTS 位于0x104调用站点的范围之外、或位于不同的段中。 要优化代码大小、请1)将 RTS 放置在更靠近调用点的位置、或2)将 RTS 放置在同一段中、或3)使用--disable_push_pop 进行编译。
"./dss_mmw_linker.cmd"、第64行:警告#10097:未找到内存范围:第0页上的 L2SRAM_UMAP0
"./dss_mmw_linker.cmd"、第64行:警告#10097:未找到内存范围:第0页上的 L2SRAM_UMAP1
"./dss_mmw_linker.cmd"、第64行:错误#10265:没有可用于放置".ovly 的有效存储器范围(NULL)
"./dss_mmw_linker.cmd"、第64行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。 ".ovly"大小为0x10时、对齐方式放置失败

未定义的首次引用
符号
------ --------
TI_SysBIOS_family_c64p_cache_l1dSize C:\Users\misoa\workspace_v9\pplcount_16xx_DSS\src\SysBIOS\SysBIOS.ae674
TI_SysBIOS_family_c64p_cache_l1pSize C:\Users\misoa\workspace_v9\pplcount_16xx_dss\src\SysBIOS\SysBIOS.ae674
TI_SysBIOS_family_c64p_cache_l2Size C:\Users\misoa\workspace_v9\pplcount_16xx_dss\src\SysBIOS\SysBIOS.ae674

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"xwr16xx_pplcount_dss.xe674"

>>编译失败
Makefile:173:目标'xwr16xx_pplcount_dss.xe674'的配方失败
gmake[2]:***[xwr16xx_pplcount_dss.xe674]错误1.
Makefile:169:目标'main-build'的配方失败
gmaking[1]:***[main-build]错误2.
Makefile:164:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请确保满足用户指南"开发人员"部分中列出的所有软件要求。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你 Justin。

    我有 iwr1642BOOST、现在继续手动、但在调试模式下、控制台窗口中会出现以下错误消息。
    请帮帮我

    [C674x_0]调试:已成功打开记录 UART 实例@00814ad0
    调试:DSS 邮箱句柄@0080c568
    调试:MMWDemoDSS 创建事件句柄成功
    调试:MMWDSS DemommWave Control 初始化成功
    调试:MMWDemoDSS ADCBUF 实例(0)@00814ab8已成功打开
    调试:MMWDemoDSS 数据路径初始化成功
    调试:MMWDemoDSS initTask 退出
    [Cortex_R4_0]
    调试:启动毫米波演示
    (小部分
    调试:MMWDemoMSS 启动了初始化任务
    调试:系统堆(TCM):大小:65536、已使用= 2832、空闲= 62704字节
    调试:MMWMSS DemommWave Control 初始化成功
    调试:CLI 可用
    调试:MMWDemoMSS 接收到 CLI sensorStart 事件
    错误:MMWMSS DemommWave 打开配置失败[错误代码-203554190]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否修改了线性调频脉冲配置? 请参阅此帖子以解决错误消息: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/723912?IWR1642BOOST-Changing-profileCfg-parameters-in-the-people-counting-demo

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我像在实验室中一样运行它、但根本没有更改它。

    我想做得更远、但我没有什么能做得更好。

    请~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你 Justin。 !!!