This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-KeyStone:CCS 可以#39;t 在调试模式下以0的方式读取寄存器值。

Guru**** 3016030 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA2EG-17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912971/ccs-ccstudio-keystone-ccs-can-t-read-register-value-alway-0-in-debug-mode

器件型号:CCSTUDIO-KeyStone

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 专家、

CCS 7. 4  SOC、TDA2EG-17

当我调试 DSP EDMA 时、我发现 CCS 无法读取 EDMA 寄存器。 它是 Aalway 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据器件的 TRM、我可以告诉寄存器的地址在正确的位置。  

    在这种情况下、CCS 可能无法在以下帖子中提到的条件下读取存储器映射寄存器:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/900857/3330666#3330666

    如果这些选项都不适用于您的情况、您能否确定没有适当的内存管理或保护机制? 这可能会阻止访问特定地址、因为这些地址会重新映射到其他区域。  

    我将尝试查找其他方案、并在发现任何相关问题时进行报告。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    感谢您的回复。

    我已经阅读了您 提供的链接。 我没有这些条件,因为我的代码运行良好,DSP EDMA 运行良好。 无法从 CCS 读取这些寄存器。  

    此外、我使用了"ti-processor-sdk-rtos-Automotive-dra7xx-evm-04.03.00.05" SDK、DSP 运行 SYS/BIOS 操作系统。 演示代码是 EDMA_LLD 的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我不确定  是否存在存储器管理或保护机制。 我只在 DSP 上工作、我对 运行 Linux 的 A15内核一无所知。 A15可能应该做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我没有与您相同的板、但我正在尝试找到一个示例、该示例将 C66x DSP 上的 EDMA 用于我的 AM574x IDK。  

    此时、我看到的内容与您相同(寄存器上的全为零)、但我需要先弄清楚示例。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael,í a

    我想您可以在"C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_05_30C\examples\EDMA3_driver\src"中使用 EDMA_LLD 示例。 请注意、我们使用 EDMA1 (DSP EDMA 0x01D1 0000)。
    等待您的好消息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还无法创建修改您显示的地址的测试用例、但我看到存储器浏览器在0x01D10000位置显示数据、如下面的屏幕所示:

    在这种情况下、我还无法查看内存浏览器本身是否存在问题。 但是、"Registers"视图存在次要问题(没有正确显示数据)、我们将对此进行分析。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Rafael

    我认为这 可能是 EDMA 寄存器功能、请 向 EDMA 专家提供。 谢谢。

    此致、

    TAO